Puerto Ethernet del controlador
Puede inhabilitar un puerto Ethernet del controlador con la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
.
IMPORTANTE:
Recuerde lo siguiente:
- En el caso de controladores con dos puertos Ethernet, puede inhabilitar cualquiera de los puertos Ethernet para determinar si el controlador utiliza el modo de doble IP o el modo lineal/DLR.
- Una vez inhabilitado un puerto, se perderán todas las conexiones que se hayan establecido a través del puerto Ethernet del controlador.
- No se pueden inhabilitar los puertos Ethernet si el interruptor del controlador está en modo de marcha o si los ajustes deServidor® Securityrechazan esta opción de edición.
Los puertos Ethernet regresarán al ajuste predeterminado después de que se produzca una de estas acciones en el controlador:
- Restablecimiento de etapa 1
- Restablecimiento de etapa 2
- Se descarga un nuevo proyecto: En este caso, se aplican los ajustes del nuevo proyecto.
- Se borra un programa del controlador: estos ejemplos borran el programa de un controlador:
- Ocurre un fallo mayor no recuperable.
- Ocurre una actualización de firmware.
Debe volver a configurar los ajustes para inhabilitar un puerto Ethernet después de que el puerto se revierta a sus ajustes predeterminados.
Hay dos métodos para inhabilitar un puerto Ethernet:
Entregue su opinión