Inhabilitación de un puerto Ethernet en la ficha Port Configuration
Puede inhabilitar un puerto Ethernet incorporado en el controlador. Este método retiene el ajuste en el proyecto, de manera que se inhabilita el puerto Ethernet cada vez que usted descarga el proyecto al controlador.
- En la barra de herramientas Online, haga clic en el botón Controller Properties.

- En el cuadro de diálogo Controller Properties, haga clic en la ficha Port Configuration.
- En la ficha Port Configuration, desmarque la casilla de verificación Enable.

- En la ficha Port Configuration, haga clic en Apply.
- Si está en línea al hacer este cambio, aparecerá un cuadro de diálogo Alert. En este cuadro de diálogo, haga clic en Yes. El cambio surte efecto inmediatamente.
- Si está fuera de línea, el cambio surtirá efecto cuando descargue el programa al controlador.
- En la ficha Port Configuration, haga clic en OK.
Entregue su opinión