Inhabilitación de un puerto Ethernet mediante un mensaje

Puede utilizar un MSG genérico
CIP™
con una ruta THIS para ejecutar esta opción. No puede utilizar este mensaje para inhabilitar un puerto Ethernet en otro controlador.
  1. Añada un mensaje a su programa.
    Este mensaje se tiene que ejecutar solo una vez. No es necesario que se ejecute con cada escán del programa.
    IMPORTANTE:
    No puede añadir un mensaje a su programa si el interruptor del controlador está en modo de marcha o si los ajustes de
    Servidor® Security
    rechazan esta opción de edición.
  2. Configure la ficha Configuration del cuadro de diálogo Message Configuration tal como se describe en la siguiente tabla.
    Esta imagen muestra el cuadro de diálogo MSG Configuration para inhabilitar un puerto Ethernet del controlador en Logix Designer.
    IMPORTANTE:
    Estos valores se almacenan en la memoria del controlador no volátil de tal forma que no es necesario ejecutar el mensaje cada vez que se enciende.
    Inhabilitación de puerto Ethernet
    Campo
    Descripción
    Message Type
    CIP Generic
    Service Type
    Set Attribute Single
    Instance
    1 para inhabilitar el puerto Ethernet en los controladores con un solo puerto Ethernet o inhabilitar el puerto A1 en los controladores con dos puertos Ethernet.
    2 para inhabilitar el puerto A2 en los controladores con dos puertos Ethernet.
    Class
    f6
    Attribute
    9
    Source Element
    Tag del controlador del tipo de datos SINT.
    Datos de tag de elemento de origen:
    • 1 = Habilitar puerto
    • 2 = Inhabilitar puerto
    En este ejemplo, el tag del controlador tiene el nombre Port_Configuration.
    Source Length
    1
  3. Configure la ficha Communication para utilizar una ruta THIS.
    IMPORTANTE:
    Los mensajes a THIS deben ser mensajes desconectados.
    Esta imagen muestra la ruta para inhabilitar un puerto Ethernet del controlador con un mensaje en Logix Designer.
  4. Antes de habilitar el mensaje, compruebe que el valor del tag Source Element sea 2.
    IMPORTANTE:
    Puede volver a habilitar un puerto Ethernet después de que se haya inhabilitado.
    Para volver a habilitarlo, siga los pasos que se describen en esta sección. No obstante, antes de habilitar las instrucciones MSG, asegúrese de que el valor del tag Source Element es 1.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal