Desarrollo de aplicaciones de seguridad

Puede utilizar tanto componentes estándar (no relacionados con la seguridad) como componentes relacionados con la seguridad en un sistema de control de seguridad. En un proyecto de seguridad, puede realizar el control de automatización estándar desde tareas estándar. Los controladores con funciones de seguridad también admiten las mismas funciones que otros controladores. La diferencia entre estos controladores y los controladores estándar es que estos controladores también admiten una tarea de seguridad compatible con SIL 2 o SIL 3.
Es necesario hacer una distinción lógica y visible entre la porción estándar y la porción relacionada con la seguridad de la aplicación. La aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
proporciona esta diferenciación mediante la tarea de seguridad, los programas de seguridad, las rutinas de seguridad, los tags de seguridad y los dispositivos de E/S de seguridad.
ATENCIÓN:
Hacer ediciones en línea de la lógica, los datos o la configuración podría afectar las funciones de seguridad del sistema si se hacen mientras se está ejecutando la aplicación. Las ediciones en línea solo deben hacerse si es necesario. Si las ediciones no se hacen correctamente, podrían interrumpir la aplicación. Deberá establecer restricciones y usar medidas de seguridad alternativas durante las ediciones en línea.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal