Programas de seguridad
Un programa de seguridad tiene los atributos de un programa estándar, con la excepción de que solo se puede programar en la tarea de seguridad:
- Un programa de seguridad también puede definir tags de seguridad bajo el control del programa.
- Un programa de seguridad puede ser priorizado o no priorizado.
- Un programa de seguridad solo puede contener componentes de seguridad.
- Todas las rutinas de un programa de seguridad son rutinas de seguridad. Una rutina de seguridad debe definirse como la rutina principal y otra rutina de seguridad se puede definir como rutina de fallo.
- Un programa de seguridad no puede contener rutinas estándar ni tags estándar.
- En el caso de parámetros de programa, un parámetro de seguridad no se puede conectar ni ligar a un parámetro estándar o a un tag bajo el control del controlador.
Entregue su opinión