Rutinas de seguridad
Las rutinas de seguridad tienen los mismos atributos que las rutinas estándar, con las siguientes diferencias:
- Las rutinas de seguridad solo pueden encontrarse en los programas de seguridad.
- Las rutinas de seguridad no pueden leer ni escribir tags estándares.
- Las rutinas de seguridad solo pueden realizarse en lógica de escalera.
Una rutina de seguridad debe designarse como la rutina principal de cada programa de seguridad. Otra rutina de seguridad puede designarse como la rutina de fallo de dicho programa de seguridad.
En las rutinas de seguridad, solo se utilizan instrucciones con certificación de seguridad o instrucciones Add-On compuestas a partir de ellas. Para ver una lista de instrucciones, consulte Instrucciones de seguridad.
Una marca de agua distingue visualmente una rutina de seguridad de una rutina estándar.
Marca de agua de la rutina de seguridad
Entregue su opinión