Capacidades de flujo de datos del controlador
Capacidades de flujo de datos del controlador
Ítem | Descripción |
|---|---|
A | Los tags y la lógica estándar se comportan de la misma manera que en un controlador estándar. |
B | Los datos de tags estándar, bajo el control del programa o del controlador, pueden intercambiarse con dispositivos de HMI externos, computadoras personales y otros controladores. |
C | Los controladores con funciones de seguridad son controladores integrados con la capacidad de mover (asignar) datos de tags estándar a tags de seguridad para uso dentro de la tarea de seguridad. Esta es la única manera de introducir datos de tags en la tarea de seguridad. La lógica de seguridad en la tarea de seguridad no puede leer ni escribir el tag estándar que es la fuente en la transferencia de datos de asignación de tags; solo puede hacer referencia al destino del tag de seguridad de la asignación. Sin embargo, sí puede leer y escribir dicho tag de seguridad. ATENCIÓN : Los datos de tags asignados no tienen integridad de seguridad con clasificación SIL. Las funciones de seguridad que requieren una clasificación SIL 2 o SIL 3 deben utilizar entradas de seguridad con la clasificación apropiada. |
D | Los tags de seguridad bajo el control del controlador pueden ser leídos directamente por la lógica estándar. |
E | Los tags de seguridad pueden ser leídos o escritos por la lógica de seguridad. |
F | Los tags de seguridad pueden intercambiarse entre controladores de seguridad mediante las redes Ethernet o ControlNet. |
G | Los datos de tags de seguridad, bajo el control del programa o del controlador, pueden ser leídos por dispositivos externos tales como dispositivos de HMI, computadoras personales u otros controladores estándar. Los dispositivos no pueden escribir a los tags de seguridad (independientemente de que el controlador esté protegido o no). Una vez que los datos se leen, se consideran datos estándar, no datos SIL 3/PLe. |
Entregue su opinión