Descripción general del cuadro de diálogo Seleccionar tipo de módulo (module)
Use este cuadro de diálogo para agregar dispositivos al proyecto de la aplicación
Logix Designer
. La ficha Catálogo
es la ficha predeterminada del cuadro de diálogo Seleccionar tipo de módulo (module)
y contiene una lista de los módulos que son válidos para el contexto actual. Ordene la lista de resultados del catálogo de módulos (modules) basándose en el número de catálogo
, la descripción
, el proveedor
o la categoría
. Use la ficha Descubrimiento de módulos (modules)
para realizar el descubrimiento de módulos en línea para encontrar dispositivos físicos asignados en una red o un backplane. Use la ficha Favoritos
para personalizar la lista de tipos de módulos (modules).Para acceder al cuadro de diálogo
Seleccionar tipo de módulo (module)
, en el Organizador de controlador (controller)
, haga clic con el botón derecho en la carpeta Configuración de I/O
y seleccione Nuevo módulo
. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de módulo (module)
con la última ficha utilizada seleccionada. Seleccione la ficha Catálogo
, Descubrimiento de módulos (modules)
o Favoritos
para seleccionar un módulo.También se puede acceder a este cuadro de diálogo desde el menú
Archivo
, eligiendo Nuevo componente > Módulo
.Rockwell Automation reconoce que algunos de los términos que se utilizan actualmente en nuestro sector y en esta publicación no se ajustan a la tendencia hacia un lenguaje inclusivo en la tecnología. Estamos colaborando de manera proactiva con otras empresas del sector para encontrar alternativas a dichos términos y realizar cambios en nuestros productos y en el contenido. Pedimos disculpas por el uso de dichos términos en nuestro contenido durante la implementación de estos cambios.
Entregue su opinión