Crear módulos (modules)
El cuadro de diálogo
Seleccionar tipo de módulo (module)
permite buscar y seleccionar el tipo de módulo que se desea crear. Las opciones incluyen filtrar la lista de módulos (modules) por categoría (por ejemplo, analógico, digital, movimiento, comunicaciones), por número de catálogo, por proveedor, o elegir un módulo en una lista personalizada de favoritos.- En la lista de resultados del catálogo, seleccione el módulo (module) que desea crear.En la fichaCatálogo, seleccione un tipo de módulo (module) basándose en elnúmero de catálogo, ladescripción, elproveedoro lacategoría. ConsulteLocalizar el tipo de módulo (module) de destino usando la ficha Catálogoa continuación.En la fichaDescubrimiento de módulos (modules), seleccione el módulo de una lista de módulos asignados a un backplane o red determinados. La lista de módulos solo se llena si la aplicaciónLogix Designerestá en línea y la fichaDescubrimiento de móduloses la ficha activa. ConsulteBuscar modules usando la ficha Descubrimiento de módulos (modules)a continuación.En la fichaFavoritos, seleccione el módulo (module) en la lista de módulos. Para crear la lista de favoritos, seleccione un módulo (module) en la fichaCatálogooDescubrimiento de módulosy haga clic enAgregar a Favoritos. El módulo (module) aparecerá en la lista de favoritos de la fichaFavoritos. Esta lista puede incluir los módulos (modules) que se configuran con más frecuencia. ConsulteLocalizar el tipo de módulo (module) de destino usando la ficha Favoritosa continuación.Tenga en cuenta que cuando el controlador (controller) está en línea, sólo es posible seleccionar los módulos (modules) que pueden agregarse mientras está en línea. En la lista aparecen otros módulos (modules) que se pueden configurar cuando están fuera de línea, pero que no se pueden seleccionar cuando están en línea. Cuando el controlador (controller) está fuera de línea, también se pueden seleccionar estos módulos (modules).
- Cuando haya seleccionado un módulo (module), haga clic enCrear.
- Para los tipos de módulo en los que la aplicaciónLogix Designermuestra el cuadro de diálogoSeleccionar revisión mayorcon una lista de las revisiones mayores, seleccione una revisión mayor y haga clic enAceptarantes de continuar al siguiente cuadro de diálogo.Se abre el cuadro de diálogoNuevo módulo (module). Tenga en cuenta que la información de este cuadro de diálogo es la misma que la de la fichaGeneraldel cuadro de diálogoPropiedades de módulo (module).
- Introduzca la información de configuración del módulo (module).Tenga en cuenta que algunas palabras pueden estar reservadas por la aplicaciónLogix Designer. Si se introduce un nombre reservado, se produce un message de error.
- Una vez que acabe de introducir la información en el cuadro de diálogoNuevo módulo (module), haga clic enAceptar (OK).Si seleccionaAbrir propiedades de módulo (module), se abrirá el cuadro de diálogoPropiedades de módulopara configurar más ajustes del módulo. Una vez creado, para editar las propiedades, haga clic con el botón derecho en el módulo (module) en elOrganizador de controlador (controller)y seleccionePropiedades.
Entregue su opinión