Cuadro de diálogo Seleccionar tipo de módulo (module) - ficha Favoritos

La ficha
Favoritos
ofrece la manera de personalizar la lista de tipos de módulo (module) que se muestran. Agregue los módulos (modules) que más se usan a Favoritos, así será mucho más fácil añadir y configurar tipos de módulo para las aplicaciones.
Estos parámetros​están disponibles en esta ficha.
Cuadro de búsqueda
Restrinja el número de módulos (modules) si hay más de los que se mostrarán en la lista de favoritos. Tenga en cuenta que la búsqueda se realizará solamente en los módulos (modules) situados en la zona Resultados de catálogo de la ficha
Favoritos
.
Resultados de favoritos
Muestra el nombre, la descripción y el distribuidor del módulo (module). Ordene la lista de módulos (modules) basándose en el
número de catálogo
, la
descripción
, el
proveedor
o la
categoría
.
Sólo se mostrarán en la lista de resultados de favoritos aquellos tipos de módulo (module) que puedan crearse de acuerdo a un contexto determinado, aunque haya más tipos de módulo en la lista de favoritos. Por ejemplo, los tipos de módulo (module) de I/O que se agregan a la lista de favoritos no se mostrarán al buscar en la lista de favoritos en un backplane 1769 porque no son válidos en ese contexto.
Favoritos Controles de la lista de resultados
Flecha de ordenación en encabezados de columna:
Ordene la lista de tipos de módulos (modules) en orden alfanumérico ascendente o descendente en función de cualquier columna. Al seleccionar la columna, se alternará el orden entre ascendente y descendente. El valor predeterminado es ascendente. Aparece una flecha de ordenación en la columna ordenada actualmente, indicando la dirección del orden.
Haga clic con el botón derecho en un elemento para
crearlo
o
quitarlo de la lista de favoritos
.
Quitar filtros
Seleccione este botón para borrar el texto que se haya escrito en el cuadro de búsqueda. Restablece la lista
Favoritos
a su contenido original.
CONSEJO: Contenido original es el contenido que se muestra cuando se abre el cuadro de diálogo.
Cerrar al pulsar Crear
Determina si el cuadro de diálogo
Seleccionar tipo de módulo (module)
se cierra o continúa abierto después de hacer clic en
Crear
. Si la casilla está marcada, se abrirá el cuadro de diálogo
Seleccionar tipo de módulo (module)
y se cerrará el cuadro de diálogo
Nuevo módulo
. Si la casilla se desmarca, el cuadro de diálogo
Seleccionar tipo de módulo (module)
permanecerá abierto en segundo plano y se abrirá el cuadro de diálogo
Nuevo módulo
.
Botón Eliminar favorito
Seleccione este botón para quitar el tipo de módulo (module) seleccionado de la lista de favoritos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal