Buscar
Ayuda en línea de Studio 5000 Logix Designer
Explicación de la temporización de instrucciones
Las instrucciones de movimiento usan tres tipos de secuencias de temporización:
Descripción
Tipo de temporización
La instrucción se completa en un escaneado.
inmediato
La instrucción se completa a lo largo de varios escaneados porque la instrucción envía mensajes al módulo servo.
mensaje
La instrucción podría tardar un tiempo indeterminado en completarse.
proceso
Conjunto de Instrucciones
Instrucciones de tipo inmediato
Instrucciones de tipo de mensaje
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor
deje su opinión aquí
.
Normal