Instrucciones de SFC

El Diagrama de funciones secuenciales (SFC) es un diagrama de flujo de su proceso. Define el paso o los estados a través de los cuales progresa su sistema.
Instrucciones disponibles
Las instrucciones de SFC están disponibles en estos editores.
Diagrama de lógica de escalera
No disponible
Bloque de funciones
No disponible
Texto estructurado
No disponible
Diagrama de funciones secuenciales
LogDesSeqFuncChtIns
Al utilizar un SFC para especificar su proceso, obtiene estas ventajas:
  • Un SFC proporciona una representación gráfica de su proceso. Facilita la organización y la lectura. Además, la aplicación
    Logix Designer
    le permite:
    • añadir notas que aclaren los pasos o recojan información importante
    • imprimir el SFC
  • Como los controladores
    Logix 5000
    son compatibles con los SFC, no tiene que introducir la especificación por segunda vez. Va a programar su sistema según lo especifique.
Las instrucciones SFC son:
Si desea:
Utilice esta instrucción:
representar una construcción lingüística que consiste en un paso conectado a una transición.
representar una función principal del proceso. Contiene los eventos que ocurren en un momento, fase o estación en concreto.
SFC_step  Paso
representar una condición verdadera o falsa que indica al controlador cuándo ir al siguiente paso
representar una división funcional de un paso
representar una acción que no contiene lógica para la acción
representar dos o más rutas de ejecución alternativas, dependiendo de la condición de transición que sea verdadera.
representar dos o más rutas de ejecución alternativas ejecutadas en paralelo.
conectar por cable los elementos seleccionados para crear una convergencia de bifurcación
crear una nueva bifurcación o expandir la que esté seleccionada
pone en pausa la ejecución del SFC
Iniciar la instrucción de leva electrónica como función de tiempo.
Utilizar para agregar descripciones o comentarios a elementos de SFC.
Un diagrama de funciones secuenciales (SFC) es un diagrama de flujo que controla el equipo o el proceso. Un SFC utiliza pasos y transiciones para realizar operaciones y acciones específicas. Los ejemplos siguientes muestran los elementos de un SFC.
Ejemplo 1
SFC Instructions Example 1
Ejemplo 2
SFC Instructions Example 2
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal