Transición

La Transición determina si el controlador pasa a ejecutar el paso siguiente.
Una Transición en un diagrama de funciones secuenciales (SFC) es una condición verdadera o falsa que indica al controlador cuándo ir al paso siguiente. La transición define las condiciones físicas que deben ocurrir o cambiar para poder pasar al paso siguiente.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
No disponible
Bloque de funciones
No disponible
Diagrama de funciones secuenciales
Transición
LogDesSFCTrans
Texto estructurado
No disponible
Operandos
Diagrama de funciones secuenciales
Operando
Tipo
Formato
Descripción
Transición
BOOL
etiqueta
una transición es la condición verdadera o falsa que indica al controlador cuándo ir al siguiente paso
Descripción
Cada transición utiliza una etiqueta de respaldo que utiliza el tipo de datos BOOL.
Si la transición es
El valor es
Y
verdadero
1
el controlador pasa al siguiente paso.
falso
0
el controlador continúa ejecutando el paso actual.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal