Seleccionar separación de bifurcación

La bifurcación de separación de selección representa dos o más rutas alternativas de ejecución.
En una bifurcación de selección, solo se ejecuta una ruta alternativa, dependiendo de la condición de transición que sea verdadera.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
No disponible
Bloque de funciones
No disponible
Diagrama de funciones secuenciales
selectbranchdiverge1
Texto estructurado
No disponible
Descripción
Una bifurcación seleccionada representa una elección entre un paso o grupo de pasos, u otro paso o grupo de pasos (es decir, una estructura OR).
  • Solo se ejecuta una bifurcación.
  • De manera predeterminada, el controlador comprueba las transiciones de izquierda a derecha.
    • El controlador toma la primera bifurcación verdadera.
    • La aplicación
      Logix Designer
      le permite cambiar el orden en el que el controlador comprueba las transiciones.
selectbranchdivergebig
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal