Paso más transición

El Paso + Transición representa una construcción lingüística que consiste en un paso conectado a una transición.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
No disponible
Bloque de funciones
No disponible
Diagrama de funciones secuenciales
Paso + Transición
stepplustransit
Texto estructurado
No disponible
Operandos
Diagrama de funciones secuenciales
Operando
Tipo
Formato
Descripción
Paso
SFC_STEP
etiqueta
una función principal del proceso que contiene los eventos realizados durante un momento, una fase o una estación en concreto.
Transición
BOOL
etiqueta
una transición es la condición verdadera o falsa que indica al controlador cuándo ir al siguiente paso
Descripción
Cada transición utiliza una etiqueta de respaldo que utiliza el tipo de datos BOOL.
Si la transición es
El valor es
Y
verdadero
1
el controlador pasa al siguiente paso.
falso
0
el controlador continúa ejecutando el paso actual.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal