Instrucciones de PlantPAx

Las instrucciones integradas de PlantPAx monitorizan y procesan entradas y salidas discretas y analógicas para controlar dispositivos.
Instrucciones disponibles
Diagrama de lógica de escalera, Bloque de función y Texto estructurado
Para:
Utilice esta instrucción:
Proporcionar datos digitales HART para un dispositivo analógico inteligente junto con la instrucción Procesar entrada analógica (PAI) o salida analógica (PAO) para dicho dispositivo.
Procesar HART analógico (Process Analog HART, PAH)
Monitorizar un valor analógico, por ejemplo, desde un canal de un módulo de entrada analógica.
Procesar entrada analógica (Process Analog Input, PAI)
Monitorizar una variable de proceso (PV) analógica usando dos señales de entradas analógicas.
Procesar entrada analógica de doble sensor (Process Dual Sensor Analog Input, PAID)
Monitoriza una variable de proceso (PV) analógica usando hasta ocho señales de entradas analógicas.
Procesar entrada analógica de sensores múltiples (Process Multi Sensor Analog Input, PAIM)
Manipular una salida analógica para controlar un dispositivo de campo.
Procesar salida analógica (Process Analog Output, PAO)
Ejecutar hasta ocho compuertas de lógica booleana configurable.
Procesar lógica booleana (Process Boolean Logic, PBL)
Seleccionar el origen de comando para un dispositivo.
Procesar origen de comando (Process Command Source, PCMDSRC)
Controlar y monitorizar la retroalimentación desde un dispositivo discreto de 2 estados, 3 estados o 4 estados en una variedad de modos.
Procesar dispositivo discreto de 2, 3 o 4 estados (Process Discrete 2-, 3-, or 4-State Device, PD4SD)
Generar salidas que proporcionen datos y alarmas en bandas muertas y umbrales.
Procesar controlador de banda muerta (Process Deadband Controller, PDBC)
Monitorizar una condición discreta, por ejemplo, desde un canal de un módulo de entrada discreta.
Procesar entrada discreta (Process Discrete Input, PDI)
Manipular una salida discreta para controlar un dispositivo de campo.
Procesar salida discreta (Process Discrete Output, PDO)
Controlar la adición de un ingrediente que utilice un caudalímetro para medir la cantidad de ingrediente agregado.
Procesar dosificación (Process Dosing, PDOSE)
Enviar una señal de salida analógica primaria a varios usuarios o dispositivos secundarios.
Procesar distribución analógica (Process Analog Fanout, PFO)
Seleccionar la variable controlada (CV) más alta o más baja de hasta seis CV entrantes y enviar la CV seleccionada como salida.
Procesar selector alto o bajo (Process High or Low Selector, PHLS)
Recopilar o sumar las condiciones de enclavamiento que detienen o desactivan un equipo en ejecución o activado.
Procesar enclavamientos (Process Interlocks, PINTLK)
Controlar un grupo paralelo de motores, por ejemplo, un conjunto de bombas que compartan una misma fuente de entrada y un mismo destino de descarga.
Procesar grupo de motores avance/retardo/en espera (PLLS)
Monitorizar y controlar un motor fijo de una sola velocidad, de dos velocidades o de retroceso.
Procesar motor (Process Motor, PMTR)
Controlar y monitorizar la retroalimentación de un dispositivo discreto circular o lineal con hasta 30 posiciones.
Procesar dispositivo de posición n (Process n-Position Device, PNPOS)
Recopilar o sumar las condiciones permisivas que permiten activar un equipo.
Procesar permisivos (Process Permissives, PPERM)
Manipule la variable de control (CV) en lazos de controles reglamentarios, en respuesta a las lecturas de variables de proceso (PV) y a las configuraciones del punto de ajuste (SP, la PV de destino).
Procesar proporcional + integral + derivativo (Process Proportional + Integral + Derivative, PPID)
Calcular un flujo a temperatura y presión estándar.
Procesar flujo compensado de presión/temperatura (Process Pressure/Temperature Compensated Flow, PPTC)
Evitar que los motores grandes arranquen repetidamente.
Procesar inhibición de reinicio (Process Restart Inhibit, PRI)
Registrar el tiempo de ejecución total y el número de instancias en las que el motor u otro equipo se inicia.
Procesar tiempo de ejecución y contador de inicio (Process Run Time and Start Counter, PRT)
Calcular el volumen de producto en un tanque cilíndrico vertical, dado el nivel del producto y la tabla de calibración del tanque.
Procesar tabla de bandas de tanque (Process Tank Strapping Table, PTST)
Operar una válvula monoestable, de dos posiciones, una válvula de solenoide doble o una válvula operada por motor en diferentes modos; monitorizar válvulas manuales de dos posiciones.
Procesar válvula (Process Valve, PVLV)
Controlar y monitorizar la retroalimentación de una válvula a prueba de mezcla en varios modos y estados.
Procesar válvula a prueba de mezcla (Process Mix Proof Valve, PVLVMP)
Monitorizar una válvula de dos estados (abierta y cerrada) y registrar estadísticas de tiempos y conteos de carreras.
Procesar estadísticas de válvulas (Process Valve Statistics, PVLVS)
Monitorizar y controlar un motor de velocidad variable mediante un variador de CA (frecuencia variable) o CC.
Procesar variador de velocidad variable (PVSD)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal