Procesar tabla de bandas de tanque (Process Tank Strapping Table, PTST)

Esta información se aplica a los controladores CompactLogix 5380P, ControlLogix 5580P y ControlLogix 5590P.
La instrucción Procesar tabla de bandas de tanque (PTST) calcula el volumen de producto en un tanque cilíndrico vertical, dado el nivel del producto y la tabla de calibración del tanque. La instrucción puede compensar lo siguiente:
  • Agua libre en la parte inferior del tanque, con un nivel de interfaz de producto/agua.
  • Expansión térmica de la pared del tanque, dado el coeficiente de la expansión lineal del material de la pared y las temperaturas ambientes y del producto.
  • Un tanque flotante, si se proporciona la densidad del producto.
La instrucción Procesar tabla de bandas de tanque (PTST) es una función de cálculo, entre bloques.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
PTST_avail_LD
Diagrama de bloque de funciones
PTST_avail_FBD
Texto estructurado
PTST(PTST_tag, Cfg_CalTbl);
Operandos
IMPORTANTE: Puede ocurrir un funcionamiento inesperado si:
  • Los operandos de etiqueta de salida se sobrescriben.
  • Los miembros de un operando de estructura se sobrescriben.
  • A no ser que se especifica, los operandos de estructura son compartidos por varias instrucciones.
Existen reglas de conversión de datos para utilizar diversos tipos de datos numéricos en una instrucción. Consulte Conversiones de datos.
Operandos de configuración
Operando
Tipo
Formato
Descripción
PlantPAx Control
P_TANK_STRAPPING_TABLE
etiqueta
Estructura de datos requerida para el funcionamiento adecuado de la instrucción.
Cfg_CalTbl
P_STRAPPING_TABLE_ROW
etiqueta
Tabla de calibración del tanque, nivel a volumen.
Estructura de P_TANK_STRAPPING_TABLE
Los miembros públicos son miembros de etiqueta estándar y visible que son accesibles mediante programación. Los miembros privados y ocultos se usan en las plantillas de HMI y no son accesibles mediante programación. Los miembros privados se muestran en tablas independientes luego de los miembros públicos.
Miembros de entrada pública
Tipo de datos
Descripción
EnableIn
BOOL
Habilita la entrada. Diagrama de lógica de escalera: Corresponde a la condición de entrada de renglón.
El valor predeterminado es verdadero.
Inp_InitializeReq
BOOL
1 = Solicita la inicialización de la instrucción. Normalmente, la instrucción se inicializa en la primera ejecución de la instrucción. Utilice esta solicitud cuando sea necesario reinicializar. La instrucción borra este operando automáticamente.
El valor predeterminado es verdadero.
Inp_Level
REAL
Nivel de entrada del tanque, en pies o metros. Válido = cualquier flotante.
El valor predeterminado es 0,0.
Inp_FreeWaterLevel
REAL
Nivel de interfaz de agua libre de depósito, en unidades de nivel principales (pies o metros). Válido = cualquier flotante.
El valor predeterminado es 0,0.
Inp_ObsAPI
REAL
API de densidad observada o grados en la temperatura del producto. Se utiliza para la compensación del techo flotante para calcular el desplazamiento en función del peso del techo. Válido = cualquier flotante.
El valor predeterminado es 30,5.
Inp_AvgProdTemp
REAL
Entrada de temperatura media del producto en grados Fahrenheit o Celsius. Válido = cualquier flotante.
El valor predeterminado es 60,0.
Inp_AmbTemp
REAL
Entrada de temperatura ambiente en grados Fahrenheit o Celsius. Válido = cualquier flotante.
El valor predeterminado es 60,0.
Cfg_MinorPerMajor
REAL
Unidades menores de tabla, en pulgadas, centímetros, milímetros, por unidad mayor, en pies o metros. Escriba 0,0 si no se usan unidades menores. Válido = cualquier flotante.
El valor predeterminado es 12,0.
Cfg_HasCorrTempShell
BOOL
0 = Sin corrección para la temperatura de la pared del tanque. 1 = Incluir la corrección para la temperatura de la pared del tanque.
El valor predeterminado es falso.
Cfg_HasFloatRoofAdj
BOOL
0 = No utilice ajuste de techo flotante. 1 = Incluir un ajuste de techo flotante para tener en cuenta el desplazamiento del nivel de fluido.
El valor predeterminado es falso.
Cfg_HasMoreObj
BOOL
1 = Indica al HMI que un objeto con más información está disponible.
El valor predeterminado es falso.
Cfg_CalTemp
REAL
Temperatura de calibración del tanque (normalmente 60 °F o 15 °C). Válido = cualquier flotante.
El valor predeterminado es 60,0.
Cfg_ShellCoefOfExp
REAL
Coeficiente lineal de pared de tanque de expansión térmica (1 por grado Fahrenheit o 1 por celsius). Válido = cualquier flotante.
El valor predeterminado es 0,0000062.
Cfg_K
REAL
Ponderación de temperatura (tipo 0,0 para tanque alimentado). Consulte API MPMS 2.2A Apéndice D. Válido = cualquier punto flotante.
El valor predeterminado es 7,0.
Cfg_FloatRoofLevel
REAL
Nivel más bajo al cual añadir o restar compensación de techo flotante (pies). Válido = cualquier flotante.
El valor predeterminado es 0,0.
Cfg_FloatRoofCalAPI
REAL
Grados API para los que la tabla incluye datos de techo flotante. Válido = cualquier flotante.
El valor predeterminado es 30,5.
Cfg_FloatRoofVolPerAPI
REAL
Ajuste a los valores de la tabla para la densidad del producto no igual a la densidad de calibración (en unidades de volumen por grado API, normalmente un número negativo). Válido = cualquier flotante.
El valor predeterminado es -2,5.
Miembros de salida públicos
Tipo de datos
Descripción
EnableOut
BOOL
Habilita la salida. Este estado de salida siempre refleja el estado de la entrada EnableIn.
Val_TotObsVol
REAL
El volumen total no procesado observado de la tabla de calibración (barriles, galones, litros).
Val_FreeWater
REAL
Volumen de agua libre (barriles, galones, litros).
Val_TempShell
REAL
Temperatura de pared del tanque calculada en grados Fahrenheit o Celsius.
Val_CorrTempShell
REAL
Corrección de la temperatura de la pared del tanque (multiplicador).
Val_FloatRoofAdj
REAL
Volumen de ajuste de techo flotante (barriles, galones, litros).
Val_GrossObsVol
REAL
Valor primario: Volumen bruto observado (consulte MPMS API 12.1.1).
Sts_Initialized
BOOL
1 = La instrucción se inicializa. Utilice Inp_InitializeReq para reinicializar.
Sts_UnderMin
BOOL
Inp_Level está por debajo del nivel más bajo de la tabla de desatado.
Sts_OverMax
BOOL
Inp_Level está por encima del nivel más alto de la tabla de desatado.
Miembros InOut públicos
Tipo de datos
Descripción
Cfg_CalTbl
P_STRAPPING_TABLE_ROW[2]
Tabla de calibración del tanque (nivel a volumen).
Estructura de P_STRAPPING_TABLE_ROW
Miembros
Tipo de datos
Descripción
Mayor
REAL
Número de unidades mayores (pies, metros). Válido = de 0,0 a flotante positivo máximo.
Menor
REAL
Número de unidades secundarias (pulgadas, centímetros o milímetros). Válido = de 0,0 a flotante positivo máximo.
Volumen
REAL
Volumen de tanque (barriles de aceite, galones, borradores) a un nivel dado (pies, pulgadas). Válido = de 0,0 a flotante positivo máximo.
Operación
Configuración de cadenas para HMI
Configure las cadenas de las plantillas de HMI (vista FT) y del cuadro de diálogo de configuración de Logix Designer. Las cadenas están establecidas para las propiedades extendidas de los elementos de etiqueta. Configure solo las cadenas en Logix Designer.
  • Descripción
  • Etiqueta para el símbolo gráfico
  • Biblioteca de visualización para la llamada de presentación de la plantilla de HMI
  • Nombre de la instrucción
  • Nombre del área
  • Enlace URL
  • Más información
  • Unidades de volumen bruto
  • Unidades de volumen de agua libre
  • Unidades de volumen sin procesar
  • Unidades de temperatura del tanque calculadas
  • Corrección de unidades de temperatura del tanque
  • Unidades de volumen de ajustes de techo flotante
  • Temperatura de las unidades de calibración del tanque
  • Temperatura de unidades de API
  • Unidades de nivel
  • Unidades de volumen
  • Temperatura de las unidades de coeficiente lineal de pared de tanque
Monitorizar la instrucción PTST
Monitorizar desde Logix Designer. El PTST no tiene una plantilla de operador asociada.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No.
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte el Índice a través de matrices para ver si hay fallos de indexación de matrices.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
La condición de salida de renglón se borra a falsa.
Primera ejecución de instrucción
Se restablecen todos los estados y cálculos internos.
La instrucción se ejecuta normalmente.
La condición de entrada de renglón es falsa
La condición de salida de renglón se borra a falsa.
Los valores de cálculo no se actualizan (retiene el último valor).
La condición de entrada de renglón es verdadera
Establecer la condición de salida de renglón a condición de entrada de renglón.
La instrucción se ejecuta.
Post-escaneado
La condición de salida de renglón se borra a falsa.
Diagrama de bloque de funciones
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
El valor de EnableOut se borra a falso.
Primera ejecución de instrucción
Se restablecen todos los estados y cálculos internos.
La instrucción se ejecuta normalmente.
Primer escaneado de instrucción
Consulte la primera ejecución de la instrucción en la tabla Diagrama de bloque de funciones.
EnableIn es falso
El valor de EnableOut se borra a falso.
Los valores de cálculo no se actualizan (retiene el último valor).
EnableIn es verdadero
El valor de EnableOut se establece en verdadero.
La instrucción se ejecuta.
Post-escaneado
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos.
Texto estructurado
En Texto estructurado, EnableIn siempre es verdadero durante un escaneado normal. La instrucción se ejecuta cuando se encuentra en la ruta de control activada por la lógica.
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
Consulte Pre-escaneado en la tabla Diagrama de bloque de funciones.
Primera ejecución de instrucción
Consulte la primera ejecución de la instrucción en la tabla Diagrama de bloque de funciones.
EnableIn es verdadero
Consultar EnableIn es verdadero en la tabla Diagrama de bloque de funciones.
Post-escaneado
Consulte Post-escaneado en la tabla Diagrama de bloque de funciones.
Ejemplo
En este ejemplo, la instrucción PTST calcula el volumen de producto de un tanque de almacenamiento basándose en la información medida de la tabla de almacenamiento de tanques de almacenamiento. No hay techo flotante ni compensación para el desplazamiento. No se realizan ajustes en función de la temperatura para tener en cuenta la expansión térmica del tanque.
Diagrama de lógica de escalera
PTST_example_LD
Diagrama de bloque de funciones
PTST_example_FBD
El nivel del tanque de almacenamiento medido se conecta a la instrucción PTST utilizando los Inp_Level de entrada. El nivel está en unidades de pies. El tanque de almacenamiento tiene pies metros de alto. En este ejemplo, los datos están en incrementos de seis pulgadas. La tabla de cintas tiene nueve filas:
Nivel (ft-in)
Volumen (barriles)
0-00
3,1
0-06
136,6
1-00
264,2
1-06
402,7
2-00
541,4
2-06
692,7
3-00
844,1
3-06
990,8
4-00
1137,5
Para almacenar la información de la tabla de error en el controlador, el MyP_StrapTbl_CalTable de etiqueta se crea como tipo P_STRAPPING_TABLE_ROW [9], una matriz de nueve elementos.
. Mayor
. Menor
. Volumen
MyP_StrapTbl_CalTable[0]
0
0
3,1
MyP_StrapTbl_CalTable[1]
0
6
136,6
MyP_StrapTbl_CalTable[2]
1
0
264,2
MyP_StrapTbl_CalTable[3]
1
6
402,7
MyP_StrapTbl_CalTable[4]
2
0
541,4
MyP_StrapTbl_CalTable[5]
2
6
692,7
MyP_StrapTbl_CalTable[6]
3
0
844,1
MyP_StrapTbl_CalTable[7]
3
6
990,8
MyP_StrapTbl_CalTable[8]
4
0
1137,5
La etiqueta InOut Cfg_CalTbl de la instrucción PTST se modifica para apuntar al nuevo registro MyP_StrapTbl_CalTable a fin de proporcionar la instrucción con la información de la tabla de borrado. A continuación, la salida de PTST se conecta a otra instrucción PAI. La salida es el volumen calculado del tanque de almacenamiento.
Texto estructurado
MyPTST.Inp_Level := MyLevel.Val;
MyVolume.Inp_PVUncertain := MyLevel.Sts_PVUncertain;
MyVolume.Inp_PVData := MyPTST.Val_TotObsVol;
PAI(MyLevel);
PTST(MyPTST,MyP_StrapTbl_CalTable);
PAI(MyVolume);
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal