Acceder a los atributos
La columna Acceso (Access) de las tablas de atributos indica cómo acceder al atributo en el software de programación, tal como se describe en la tabla siguiente:
Regla de acceso | Descripción |
|---|---|
Set | Establecer servicio de Lista de atributos |
Obtener | Obtener servicio de Lista de atributos |
SSV | Establecer instrucción Variable del sistema |
GSV | Obtener instrucción Variable del sistema |
Establecer/SSV* | Indica que el atributo no se puede establecer mientras la estructura de alimentación del variador esté habilitada (el bit de Habilitación de la estructura de alimentación en Estado interno de eje CIP es verdadero). |
Establecer/SSV# | Indica que el atributo no se puede establecer durante el comando de seguimiento (el bit de Comando de seguimiento en Estado de eje CIP es verdadero). |
Establecido/GSV | Indica que el atributo solo se puede establecer cuando se crea el eje durante la descarga y no se puede cambiar en línea ni mediante programación. |
Obtener/SSV | Indica que el atributo solo se puede establecer mediante programación y no se puede establecer mediante software de configuración. |
Establecer/SSV | Indica que el atributo solo se puede establecer mediante software de configuración durante la descarga de configuración inicial y no se puede establecer mediante programación. |
T | Datos de plantillas (etiqueta) |
MSG | Indica que se puede acceder al atributo mediante una instrucción de mensaje |
Logix Designer | Configuración de GUI usando las Propiedades de eje en la aplicación Logix Designer . |
IMPORTANTE:
Solo se puede acceder a los atributos con un comando de mensaje si están marcados como MSG accesible en las tablas o el texto.
Si se intenta acceder a un atributo no marcado como MSG accesible, se podrían devolver datos inexactos al controlador.
Ejemplo de GSV/SSV
Este ejemplo muestra cómo se aplican las reglas de acceso:
- GSV: El valor del atributo se actualiza desde el variador indirectamente, mediante el Canal de evento de movimiento CIP. Para obtener el valor del atributo, utilice una instrucción Obtener valor del sistema (GSV).
- GSV + T: El valor del atributo está disponible también en una etiqueta de eje, así como desde el variador. Para obtener el valor del atributo, utilice una instrucción GSV o consulte la etiqueta de eje.
- SSV: El valor del atributo se puede establecer o modificar mediante una instrucción Establecer valor del sistema (SSV). Si el valor ya se ha establecido, se puede utilizar una instrucción GSV para obtenerlo.

Entregue su opinión