Organización de atributos y parámetros

En la aplicación
Logix Designer
, los parámetros y atributos de eje de movimiento se organizan por grupo funcional. Solo se le presentarán con los atributos o parámetros aplicables a la categoría seleccionada y los valores de configuración que introduzca.
Por ejemplo, si selecciona Planificador, solo aparecerán los atributos o parámetros relacionados con el Grupo del planificador.
Los parámetros del variador también están disponibles en el organizador.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal