Acceder a los atributos desde la lógica de escalera

Puede buscar atributos a los que se puede acceder mediante instrucciones SSV o GSV en la Lógica de escalera. Existen tres categorías principales de atributos: estado, interfaz y configuración.
SSV configuration example
RSLogix500 Linked Graphics JPEG File Template
El acceso GSV/SSV se filtra basándose en el tipo de configuración de eje: Lazo de posición, Lazo de velocidad, Lazo de par y Retroalimentación.
Por ejemplo:
Tipo de configuración de eje
Atributo disponible
Lazo de posición
PositionLoopBandwidth
VelocityLoopBandwidth
Lazo de velocidad
VelocityLoopBandwidth (solo)
Lazo de par
Ninguno de los atributos está disponible.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal