Vista Puntos (dispositivos de salida)

Utilice la vista
Puntos
para:
  • Ver un resumen de los puntos de los dispositivos de salida.
  • Configure el comportamiento de cada punto de salida cuando:
    • Se produce un fallo de comunicación y el dispositivo entre en el modo Fallo.
    • El controlador cambia al modo Programa. En el modo Programa, las salidas desde el controlador se omiten y el comportamiento de la salida corresponde al comportamiento seleccionado.
    • Se produce un fallo de comunicación mientras el controlador se encuentra en el modo Programa.
  • Para algunos de estos dispositivos de salida, puede configurar parámetros adicionales y diagnosticar un problema con un punto de salida.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal