Diagnosticar un problema con un punto de salida

Diagnostique los siguientes problemas de contador en la vista
Puntos
:
  • Si existe un fallo por cortocircuito.
  • Si existe un fallo sin carga.
Diagnóstico está deshabilitado cuando:
  • Trabaja fuera de línea.
  • Hay una desigualdad de identidad.
Para diagnosticar un problema con un punto de salida
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Puntos
    .
  2. En la vista
    Puntos
    , en la columna
    Diagnóstico
    del punto, seleccione ftdstudioportdiagnosticsv1.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal