Vista Red

Utilice la vista
Red
para ver la información de red. La información que aparece depende de si el perfil del dispositivo está conectado a un dispositivo que admite un anillo de nivel de dispositivo (Device Level Ring, DLR) o a un dispositivo que admite protocolo de redundancia paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP).
Si el perfil del dispositivo está conectado a un dispositivo que admite DLR, utilice la configuración para:
  • Ver si la red está trabajando en una red Lineal/Estrella o de anillo.
  • Ver el estado actual de la red.
  • Habilitar el dispositivo para que sea un supervisor en la red.
  • Ver la dirección del supervisor de anillo activo y la precedencia del supervisor activo.
  • Ver información sobre los fallos de anillos, como la cantidad de fallos de anillos y el estado de estos fallos.
  • Restablecer a cero el recuento de fallos de anillo.
Si el perfil del dispositivo está conectado a un dispositivo que admite PRP, utilice la configuración para:
  • Supervisar el estado de las LAN en la red PRP y sus dispositivos asignados.
  • Restablecer el contador de diagnóstico.
La información solo está disponible cuando la aplicación está en línea y no hay errores de comunicación en el perfil del dispositivo.
CONSEJO:
Para los dispositivos de controlador que tienen uno o varios pares de puertos Ethernet configurables (
CompactLogix
5380), la vista
Red
aparece vacía excepto para
Actualizar
cuando el ajuste Modo EtherNet/IP no admite DLR.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal