Parámetros de la vista Red
Utilice la vista
Red
para ver la información relacionada con la red de anillo de nivel de dispositivo (Device Level Ring, DLR) o con la red de protocolo de redundancia paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP).Los parámetros solo están disponibles cuando esté en línea y no haya errores de comunicación en el perfil del dispositivo. Los parámetros que aparecen dependen de si el perfil del dispositivo está conectado a un dispositivo que admite DLR o a un dispositivo que admite PRP.
ADVERTENCIA:
Las posiciones de los interruptores PRP/DLR o Dirección IP no coinciden con la configuración del dispositivo
físico.
Esta advertencia aparecerá cuando:
- El interruptor del modo DLR o PRP cambia en tiempo de ejecución
- Los interruptores rotativos de IP cambian en tiempo de ejecución
Configuración del anillo de nivel de dispositivo
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Modo de red | Muestra que el perfil del dispositivo está conectado a un dispositivo que admite el Anillo de nivel de dispositivo (Device Level Ring, DLR). |
Topología de red | Muestra la topología de red actual como:
|
Estado de red | Muestra el estado de red actual como:
|
Habilitar modo Supervisor | Indica que el dispositivo está configurado como un supervisor en la red. Si no está seleccionado, significa que el Modo Supervisor está deshabilitado y el dispositivo no es un supervisor en la red. |
Estado del supervisor | Muestra el estado del supervisor. Solo está disponible cuando el Modo Supervisor está habilitado. Valores disponibles:
|
Supervisor de anillo activo | Muestra la dirección IP o la dirección MAC del supervisor de anillo activo. Solo está disponible cuando el dispositivo está en una red de anillo. |
Precedencia del supervisor activo | Muestra la precedencia asignada actualmente al supervisor de anillo activo. Solo está disponible cuando el dispositivo está en una red de anillo. |
Fallos de anillo detectados | Muestra el número de fallos de anillo detectados en la red desde el último ciclo de apagado y encendido o restablecimiento del contador. Solo está disponible cuando el dispositivo es un supervisor de anillo. |
Restablecer contador | Se usa para restablecer el recuento de fallos de anillo del dispositivo a cero. Solo está disponible cuando el dispositivo es un supervisor de anillo. |
Avanzado | Abre Configuración de red avanzada para configurar las propiedades de red avanzada. |
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Configuración de protocolo de redundancia paralela
El protocolo de redundancia paralela requiere dos redes físicas independientes para funcionar. Estas redes se llaman LAN A y LAN B.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Modo de red | Muestra que el perfil del dispositivo está conectado a un dispositivo que admite Protocolo de redundancia paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP). |
Diagnóstico de este nodo | Muestra los contadores y la información de estado de cada LAN. |
Estado de red | Muestra el estado de la LAN.
|
Recuento de fallos de red | Muestra las veces que el parámetro Estado de red ha cambiado de Correcto a Fallo desde la última operación de restablecimiento de contadores o desde el encendido. |
Recuento de transmisiones | Muestra la cantidad de tramas etiquetadas como PRP transmitidas a través de cada LAN desde la última operación de restablecimiento de contadores o desde el encendido. |
Recuento de recepciones | Muestra la cantidad de tramas etiquetadas como PRP recibidas en cada LAN desde la última operación de restablecimiento de contadores o desde el encendido. |
Recuento de LAN incorrecto | Muestra la cantidad de tramas etiquetadas como PRP recibidas en la LAN errónea desde la última operación de restablecimiento de contadores o desde el encendido. Por ejemplo, se recibe una trama etiquetada como PRP de la LAN A en la LAN B (o viceversa). Suele indicar que hay un cable conectado tanto a la LAN A como a la LAN B. |
Recuento de entradas exclusivas | Muestra la cantidad de tramas etiquetadas como PRP recibidas en una LAN, pero no en la otra, desde la última operación de restablecimiento de contadores o desde el encendido. Suele indicar que se ha perdido la conexión o se han perdido estructuras en la otra LAN. |
Recuento de entradas duplicadas | Muestra la cantidad de tramas etiquetadas como PRP recibidas en esta LAN, que también se recibieron en otra LAN, desde la última operación de restablecimiento de contadores o desde el encendido. Consejo: Este recuento aumenta durante el funcionamiento normal, y no es un indicador de que haya fallos. |
Recuento de entradas múltiples | Muestra la cantidad de tramas etiquetadas como PRP de las que se han recibido varias instancias en cada LAN desde la última operación de restablecimiento de contadores o desde el encendido. Suele indicar que la red no se ha configurado correctamente (como un lazo de enrutamiento). |
Restablecer contadores | Establece los valores de los contadores de PRP a cero y después actualiza los valores mostrados en la ficha con los valores actuales de los contadores. |
Sello de hora del último fallo del puerto A de PRP | Muestra el sello de hora del último fallo del puerto A. Cuando no hay ningún fallo en el puerto, se muestra Ninguno .Consejo: Para garantizar que aparezca el sello de hora correcto, habilite el Protocolo de precisión temporal y sincronice el adaptador. |
Sello de hora del último fallo del puerto B de PRP | Muestra el sello de hora del último fallo del puerto B. Cuando no hay ningún fallo en el puerto, se muestra Ninguno .Consejo: Para garantizar que aparezca el sello de hora correcto, habilite el Protocolo de precisión temporal y sincronice el adaptador. |
Diagnóstico de otros nodos de PRP | Muestra la lista de dispositivos PRP detectados por el dispositivo y las LAN en las que se detectaron. |
Dirección | Muestra la dirección IP o la dirección MAC del nodo. |
Tipo de nodo | Especifica el modo de funcionamiento del nodo.
|
Puerto A | Muestra el estado del nodo en la LAN A.
|
Puerto B | Muestra el estado del nodo en la LAN B.
|
Actualizar | Recupera los valores más recientes del dispositivo y los muestra en Red . |
Entregue su opinión