Parámetros de configuración de red avanzada (Dúplex)

Utilice la configuración de
Configuración de red avanzada
para configurar las propiedades de red avanzada.
La información solo está disponible cuando la aplicación está en línea y no hay errores de comunicación en el perfil del dispositivo.
Parámetros
Descripción
Modo de red
Muestra que el perfil del dispositivo está conectado a un dispositivo de Anillo de nivel de dispositivo (Device Level Ring, DLR).
Topología de red
Muestra la topología de red actual como:
  • Lineal/estrella
    , o
  • Anillo
Supervisor de anillo activo
Muestra la dirección IP o la dirección MAC del supervisor de anillo activo.
Solo está disponible cuando el dispositivo está en una red de anillo.
Precedencia del supervisor activo
Muestra la precedencia asignada actualmente al supervisor de anillo activo.
Solo está disponible cuando el dispositivo está en una red de anillo.
Precedencia del supervisor
Especifica el número de precedencia del supervisor. Los valores aceptables son: 0 - 255.
Estado del supervisor
Muestra el estado del supervisor. Solo está disponible cuando el
Modo Supervisor
está habilitado. Valores disponibles:
  • Activo
    : El dispositivo es el supervisor de anillo activo
  • Copia de seguridad
    : El dispositivo es el supervisor de anillo de copia de seguridad
  • No se admite el tiempo de espera o el intervalo de baliza de corriente
    : Los dispositivos no son compatibles con los valores del intervalo ni con los del tiempo de espera de baliza del supervisor de anillo activo actual.
Modo supervisor
Muestra si el
Modo Supervisor
está habilitado.
Intervalo de baliza
Especifica la frecuencia con la cual el supervisor transmite una trama de baliza a través de sus dos puertos de anillo. Consulte los manuales de usuario para ver los rangos válidos del dispositivo.
Solo está disponible cuando el
Modo Supervisor
está habilitado.
Tiempo de espera de baliza
Especifica la cantidad de tiempo que los nodos de anillo esperan antes de que se agote el tiempo de espera cuando no se han recibido tramas de baliza.
El valor del tiempo de espera debe ser al menos dos veces el valor del intervalo de baliza, pero no debe ser superior a 500.000.
Solo está disponible cuando el
Modo Supervisor
está habilitado.
ID de VLAN de protocolo de anillo
Especifica el ID de VLAN que se usará en el mensaje de protocolo de anillo.
Los valores aceptables son: de 0 a 4094.
Solo está disponible cuando el
Modo Supervisor
está habilitado.
Establecer
Escribe las ediciones pendientes en el dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal