Parámetros de la vista Red (Dúplex)

Utilice la vista
Red
para ver la información relacionada con la red de anillo de nivel de dispositivo (Device Level Ring, DLR) o con la red de protocolo de redundancia paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP).
Los parámetros solo están disponibles cuando la aplicación está en línea y no hay errores de comunicación en el perfil del dispositivo. Los parámetros que aparecen dependen de si el perfil del módulo está conectado a un dispositivo DLR o a un dispositivo PRP.
ADVERTENCIA:
Las posiciones de los interruptores PRP/DLR o Dirección IP no coinciden con la configuración del dispositivo
físico.
Esta advertencia aparecerá cuando:
  • El interruptor del modo DLR o PRP cambia en tiempo de ejecución
  • Los interruptores rotativos de IP cambian en tiempo de ejecución
Configuración del anillo de nivel de dispositivo
Parámetro
Descripción
Modo de red
Muestra que el perfil del dispositivo está conectado a un dispositivo de Anillo de nivel de dispositivo (Device Level Ring, DLR).
Topología de red
Muestra la topología de red actual como:
  • Lineal/estrella
    , o
  • Anillo
Estado de red
Muestra el estado de red actual como:
  • Normal
  • Fallo de anillo
    , o
  • Lazo no esperado detectado
Estado del supervisor
Muestra el estado del supervisor. Solo está disponible cuando el
Modo Supervisor
está habilitado. Valores disponibles:
  • Activo
    : El dispositivo es el supervisor de anillo activo
  • Copia de seguridad
    : El dispositivo es el supervisor de anillo de copia de seguridad
  • No se admite el tiempo de espera o el intervalo de baliza de corriente
    : El dispositivo no es compatible con los valores del intervalo ni con los del tiempo de espera de baliza del supervisor de anillo activo actual.
Supervisor de anillo activo
Muestra la dirección IP o la dirección MAC del supervisor de anillo activo.
Solo está disponible cuando el dispositivo está en una red de anillo.
Precedencia del supervisor activo
Muestra la precedencia asignada actualmente al supervisor de anillo activo.
Solo está disponible cuando el dispositivo está en una red de anillo.
Fallos de anillo detectados
Muestra el número de fallos de anillo detectados en la red desde el último ciclo de apagado y encendido o restablecimiento del contador.
Solo está disponible cuando el dispositivo es un supervisor de anillo.
Último nodo activo en puerto 1
Muestra la dirección IP o MAC ID del último nodo con el que se puede comunicar el supervisor de anillo activo en el Puerto 1 si ocurre un fallo de anillo.
Solo está disponible cuando el dispositivo es un supervisor de anillo.
Último nodo activo en puerto 2
Muestra la dirección IP o MAC ID del último nodo con el que se puede comunicar el supervisor de anillo activo en el Puerto 2 si ocurre un fallo de anillo.
Solo está disponible cuando el dispositivo es un supervisor de anillo.
Estado de fallo de anillo
Muestra la condición actual del fallo de anillo como:
  • Fallo de red parcial
    , o
  • Ciclos de fallo/restauración rápidos
Solo está disponible cuando el dispositivo es un supervisor de anillo.
Habilitar modo Supervisor
Indica que el dispositivo está configurado como un supervisor en la red. Si no está seleccionado, significa que el
Modo Supervisor
está deshabilitado y el dispositivo no es un supervisor en la red.
Restablecer fallos de anillo
Se usa para restablecer el recuento de fallos de anillo del dispositivo a cero.
Solo está disponible cuando el dispositivo es un supervisor de anillo.
Verificar ubicación de fallo
Hace que el dispositivo verifique la última ubicación del fallo del nodo en el puerto 1 y el puerto 2, y actualice los parámetros de
Último nodo activo
.
Los parámetros de
Último nodo activo
muestran información desde el último fallo hasta la verificación de la ubicación del fallo.
Solo está disponible cuando el dispositivo es un supervisor de anillo.
Borrar fallo rápido
Hace que el dispositivo desactive el fallo Fallo rápido/Restablecer ciclos.
Solo disponible cuando el dispositivo es un supervisor de anillo y la condición del fallo de anillo es
Ciclos de fallo/restauración rápidos
.
Actualizar
Recupera y muestra la información más reciente del dispositivo.
Configuración avanzada
Abre
Configuración de red avanzada
para configurar las propiedades de red avanzada.
Configuración de protocolo de redundancia paralela
El protocolo de redundancia paralela requiere dos redes físicas independientes para funcionar. Estas redes se llaman LAN A y LAN B.
Parámetro
Descripción
Modo de red
Muestra que el perfil del dispositivo está conectado a un dispositivo de Protocolo de redundancia paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP).
Sello de hora del último fallo de PRP - Puerto A
Muestra el sello de hora del último fallo del puerto A. Cuando no hay ningún fallo en el puerto, se muestra
Ninguno
.
Consejo:
Para garantizar que aparezca el sello de hora correcto, habilite el Protocolo de precisión temporal y sincronice el adaptador.
Sello de hora del último fallo de PRP - Puerto B
Muestra el sello de hora del último fallo del puerto B. Cuando no hay ningún fallo en el puerto, se muestra
Ninguno
.
Consejo:
Para garantizar que aparezca el sello de hora correcto, habilite el Protocolo de precisión temporal y sincronice el adaptador.
Diagnóstico de otros nodos de PRP
Muestra la lista de dispositivos PRP detectados por el dispositivo y las LAN en las que se detectaron.
Dirección
Muestra la dirección IP o la dirección MAC del nodo.
Tipo de nodo
Especifica el modo de funcionamiento del nodo.
  • Nodo doble conectado (Double Attached Node, DAN)
  • Nodo doble virtual conectado (Virtual Double Attached Node, VDAN)
  • Nodo del cuadro de redundancia (RedBox)
Puerto A
Muestra el estado del nodo en la LAN A.
  • Activo
  • Inactivo
Puerto B
Muestra el estado del nodo en la LAN B.
  • Activo
  • Inactivo
Diagnóstico
Muestra los contadores y la información de estado de cada LAN.
Estado de red
Muestra el estado de la LAN.
  • Correcto
    : Indica que no hay problemas con la red PRP.
  • Fallo
    : Indica que hay algún problema con la red PRP.
Recuento de fallos de red
Muestra las veces que el parámetro
Estado de red
ha cambiado de
Correcto
a
Fallo
desde la última operación de restablecimiento de contadores o desde el encendido.
Recuento de transmisiones
Muestra la cantidad de tramas etiquetadas como PRP transmitidas a través de cada LAN desde la última operación de restablecimiento de contadores o desde el encendido.
Recuento de recepciones
Muestra la cantidad de tramas etiquetadas como PRP recibidas en cada LAN desde la última operación de restablecimiento de contadores o desde el encendido.
Recuento de LAN incorrecto
Muestra la cantidad de tramas etiquetadas como PRP recibidas en la LAN errónea desde la última operación de restablecimiento de contadores o desde el encendido. Por ejemplo, se recibe una trama etiquetada como PRP de la LAN A en la LAN B (o viceversa).
Suele indicar que hay un cable conectado tanto a la LAN A como a la LAN B.
Recuento de entradas exclusivas
Muestra la cantidad de tramas etiquetadas como PRP recibidas en una LAN, pero no en la otra, desde la última operación de restablecimiento de contadores o desde el encendido.
Suele indicar que se ha perdido la conexión o se han perdido estructuras en la otra LAN.
Recuento de entradas duplicadas
Muestra la cantidad de tramas etiquetadas como PRP recibidas en esta LAN, que también se recibieron en otra LAN, desde la última operación de restablecimiento de contadores o desde el encendido.
Consejo:
Este recuento aumenta durante el funcionamiento normal, y no es un indicador de que haya fallos.
Recuento de entradas múltiples
Muestra la cantidad de tramas etiquetadas como PRP de las que se han recibido varias instancias en cada LAN desde la última operación de restablecimiento de contadores o desde el encendido.
Suele indicar que la red no se ha configurado correctamente (como un lazo de enrutamiento).
Actualizar
Recupera y muestra la información más reciente del dispositivo.
Restablecer contadores
Establece los valores de los contadores de PRP a cero y después actualiza los valores mostrados en la ficha con los valores actuales de los contadores.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal