Vista Configuración

Utilice la vista
Configuración
para:
  • Especificar el comportamiento de cada salida en las transiciones del controlador al modo Programa.
  • Especifica el comportamiento de cada punto de salida cuando se produce un fallo de comunicación y el dispositivo entra en el modo Fallo de comunicación.
  • Si se admite, habilite la detección de la pérdida de potencia de campo en el dispositivo.
  • Si se admite, habilite el enclavamiento de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal