Especificar el estado de salida cuando el dispositivo está en el modo Fallo

Especifica el comportamiento de cada punto de salida cuando se produce un fallo de comunicación y el dispositivo entra en el modo Fallo de comunicación.
Para especificar el estado de salida cuando el dispositivo está en el modo Fallo
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Configuración
    .
  2. En la vista
    Configuración
    , en la columna
    Estado de salida durante modo Fallo
    , seleccione una de estas opciones para cada punto de salida:
    • Desactivado.
      La salida pasa a 0 o DESACTIVADO en el modo Fallo de comunicación.
    • Activado.
      La salida pasa a 1 o ACTIVADO en el modo Fallo de comunicación
    • Retener.
      La salida mantiene el nivel actual en el modo Fallo de comunicación.
  3. Seleccione
    Aceptar
    para guardar los cambios.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal