Parámetros de la vista Configuración

La vista
Configuración
incluye estos parámetros:
CONSEJO:
En el caso de los dispositivos digitales de diagnóstico de salida 1756, si la conexión se ha configurado para Bastidor, la configuración de diagnóstico y los datos de E/S no son compatibles. Si la conexión está configurada para Datos, configuración de diagnóstico y los datos de E/S sí son compatibles. El diagnóstico admitido se determina mediante el número de catálogo.
Parámetro
Descripción
Estado de salida durante
Modo Programa
Especifica el comportamiento de cada salida en las transiciones del controlador al modo Programa.
  • Desactivado
    . La salida es 0 o DESACTIVADO en el modo Programa.
  • ACTIVADO
    . La salida es 1 o ACTIVADO en el modo Programa.
  • Retener
    . La salida mantiene el último estado del modo Programa.
Estado de salida durante
Modo Fallo
Especifica el comportamiento de la salida de cada punto después de producirse un fallo de comunicación y de que el dispositivo pase al modo fallo de comunicación.
  • Desactivado
    . La salida es 0 o DESACTIVADO en el modo Fallo de comunicación.
  • ACTIVADO
    . La salida es 1 o ACTIVADO en el modo Fallo de comunicación.
  • Retener
    . La salida mantiene el nivel actual en el modo Fallo de comunicación.
Habilitar diagnósticos para
Pérdida de potencia de campo
Permite la detección de pérdidas de potencia de campo en el dispositivo digital de salida. Este diagnóstico solo está disponible para los dispositivos digitales de diagnóstico de salida CA 1756.
Habilitar enclavamiento de diagnóstico
Configura cada punto del dispositivo para enclavar miembros de diagnóstico para que permanezcan establecidos después de su activación.
Cuando la comunicación falla en el modo Programa
Especifica el comportamiento de las salidas si se produce un fallo en las comunicaciones en el modo Programa:
  • Dejar las salidas en el estado de modo Programa
  • Cambiar las salidas al estado del modo Fallo
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal