Especificar el estado de salida cuando el controlador está en el modo Programa
Especifica el comportamiento de cada punto de salida en las transiciones del controlador al modo Programa. En el modo Programa, las salidas desde el controlador se omiten y el comportamiento de la salida corresponde al comportamiento seleccionado.
Para especificar el estado de salida cuando el controlador está en el modo Programa
- En la ficha del dispositivo, seleccioneConfiguración.
- En la vistaConfiguración, en la columnaEstado de salida durante modo programa, seleccione una de estas opciones para cada punto de salida:
- Desactivado.La salida es 0 o DESACTIVADO en el modo Programa.
- Activado.La salida es 1 o ACTIVADO en el modo Programa.
- Retener.La salida mantiene el último estado del modo Programa.
- SeleccioneAceptarpara guardar los cambios.
Entregue su opinión