Vista Calibración
Utilice la vista
Calibración
para iniciar el proceso de calibración y ver los resultados. El software de calibración le guía a través del proceso de calibración.La vista
Calibración
corrige las imprecisiones de hardware presentes en un canal en particular. El procedimiento de calibración compara un estándar conocido (una señal de entrada o una salida registrada) con el rendimiento del canal y, a continuación, calcula un factor de corrección lineal entre los valores medidos y los valores ideales.Entregue su opinión