Parámetros de la vista Calibración
La vista
Calibración
incluye estos parámetros:
IMPORTANTE:
Entrar al modo de calibración hace que todos los canales de entrada queden congelados en sus valores actuales y entren en fallo. Esto puede afectar al control.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Canal | Muestra el canal al que se aplica esta configuración. |
Rango de calibración | Muestra el rango en el que se calibrará el canal, según la configuración del dispositivo seleccionado. El Rango de calibración puede ser fijo o depender del rango de entrada seleccionado durante la configuración. |
Ganancia de calibración | Muestra el factor de corrección de ganancia de calibración que actualmente se está aplicando al canal. |
Desplazamiento de calibración (recuentos) | Muestra el factor de corrección de desplazamiento de calibración en los recuentos DAC/ADC que actualmente se están aplicando al canal. |
Estado de calibración | Indica si la calibración existente para el canal se considera incorrecta. Una calibración se considera incorrecta si:
|
Iniciar calibración | Inicia el proceso de calibración. Si utiliza los dispositivos 1756-OF4 o 1756-OF8 para aplicaciones de corriente o voltaje, seleccione el rango de salida o el rango de entrada adecuados en la vista Configuración .Solo disponible cuando el controlador está en línea. |
Fecha de última calibración | Muestra la fecha en que el dispositivo se calibró correctamente por última vez. |
Entregue su opinión