Seleccionar canales de dispositivo para calibrar
Seleccione uno o más canales de dispositivo para calibrar. Puede calibrar cualquier combinación de canales en grupos o calibrar todos los canales a la vez. Recomendamos que calibre todos los canales del dispositivo cada vez. Esto ayuda a mantener lecturas de calibración uniformes y mejora la precisión del dispositivo.
Para seleccionar canales de dispositivo para calibrar
- En la ficha del dispositivo, seleccioneCalibración.
- En la vistaCalibración, seleccioneIniciar calibración.
- EnAsistente de calibración: Seleccionar canales que calibrar, active la casillaCalibrarde cada canal para calibrar.
- Seleccione el método de calibración:
- Calibrar los canales en grupos.Aplica una señal de referencia a todos los canales de voltaje seleccionados al mismo tiempo y después a todos los canales de corriente al mismo tiempo.
- Calibrar los canales uno a uno.Aplica una señal de referencia a un canal cada vez, espera a que registre los resultados y después continúa en el siguiente canal.
- SeleccioneSiguiente.
Entregue su opinión