Iniciar la calibración del dispositivo

Calibre las entradas y salidas del dispositivo para obtener una precisión óptima. Las pantallas de calibración de la aplicación le guiarán a lo largo de todo el proceso.
Requisitos previos
  • Compruebe que el controlador se encuentra en línea y en el modo Programa.
  • Pare el proceso que está controlando el dispositivo de salida o cuyo seguimiento esté realizando el dispositivo de entrada. El control puede verse afectado durante el proceso de calibración.
  • Desconecte las señales de entrada y conecte las señales de prueba. Cualquier control que dependa de las señales de entrada normales no las tiene durante el proceso de calibración.
  • Desconecte las señales de salida y conecte un instrumento de medición apropiado. Cualquier control que dependa de las salidas desde este dispositivo no las tiene durante el proceso de calibración.
  • Los dispositivos 1756-OF4 y 1756-OF8 se pueden calibrar en varios rangos de entrada. Seleccione el
    Rango de salida
    o el
    Rango de entrada
    adecuados en las vistas de configuración.
    IMPORTANTE:
    • Entrar al modo de calibración hace que todos los canales de entrada queden congelados en sus valores actuales y entren en fallo. Esto puede afectar al control.
    • La calibración interactúa directamente con el dispositivo invalidando cualquier controlador que intente usar el dispositivo.
    • El proceso de calibración puede afectar al control.
    • Cuando empieza el proceso de calibración, si hay una conexión en tiempo real abierta actualmente, todos los puntos del dispositivo entran en fallo.
Para iniciar la calibración del dispositivo
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Calibración
    .
  2. En la vista
    Calibración
    , seleccione
    Iniciar calibración
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal