Ansicht „Outputs“ (Ausgänge)

Verwenden Sie „Outputs“ (Ausgänge), um die Ausgänge für das Gerät anzuzeigen oder zu konfigurieren.
Ansicht „Outputs“ (Ausgänge) – Beispiel
Die Ansicht „Outputs“ (Ausgänge) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
Output (Ausgang)
Zeigt die Ausgangsnummer an, für die diese Konfiguration gilt.
Mode (Modus)
Zeigt den Modus für den Ausgang an.
Output State in Program Mode (Ausgangszustand im Programm-Modus)
Bestimmt das Verhalten jedes Ausgangs, wenn die Steuerung in den Programm-Modus oder Sperrmodus wechselt. Im Programm-Modus oder Sperrmodus werden Ausgänge von der Steuerung ignoriert und der Ausgang verhält sich wie folgt:
  • Off (Aus) – Ausgang ist 0 oder „Off“ (Aus).
  • On (Ein) – Ausgang ist 1 oder „On“ (Ein).
  • Hold (Halten) – Ausgang behält den letzten Zustand bei.
  • Local Control (Lokale Steuerung) – Der Ausgang wird weiterhin vom Fenster gesteuert.
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus)
Bestimmt, was mit dem Ausgang jedes Punkts geschieht, nachdem ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist und das Modul in den Kommunikationsfehlermodus wechselt.
  • Off (Aus) – Ausgang ist 0 oder „Off“ (Aus).
  • On (Ein) – Ausgang ist 1 oder „On“ (Ein).
  • Hold (Halten) – Ausgang behält den letzten Zustand bei.
  • Local Control (Lokale Steuerung) – Der Ausgang wird weiterhin vom Fenster gesteuert.
Diagnostics (Diagnose)
Öffnet das Dialogfeld „Diagnostics“ (Diagnose), das Diagnoseinformationen enthält.

Outputxx – Diagnose

Wählen Sie zum Anzeigen der Diagnose von „Outputxx“ die Option „Diagnostics“ (Diagnose) in der Ansicht „Outputs“ (Ausgänge) aus.
Beispiel für die Diagnose von „Outputxx“
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal