Ansicht „Outputxx – Triggered Pulse“ (Outputxx – Ausgelöster Impuls)
Verwenden Sie „Outputxx – Triggered Pulse“ (Outputxx – Ausgelöster Impuls), um einen bestimmten Ausgang für das Gerät anzuzeigen oder zu konfigurieren. Diese Ansicht ist verfügbar, wenn der Ausgang im Dialogfeld „Device Definition“ (Gerätedefinition) als „Digital Output“ (Digitalausgang) konfiguriert ist.
Ansicht „Outputxx – Triggered Pulse“ (Outputxx – Ausgelöster Impuls) – Beispiel

Die Ansicht „Outputxx – Triggered Pulse“ (Outputxx – Ausgelöster Impuls) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Triggered by (Ausgelöst von) | Gibt den Eingang an, der die Impulsfunktion auslöst.
|
Invert Trigger (Auslösung umkehren) | Mit dieser Option wird die Auslösungsflanke für den im Parameter „Triggered by“ ausgewählten Eingangspunkt umgekehrt.
|
Pulse Delay (Impulsverzögerung) | Gibt die Verzögerungszeit in Sekunden zwischen dem Auslösungsereignis und dem Start des Ausgangsimpulses an. |
Pulse Active Time (Aktive Impulszeit) | Gibt die aktive Dauer in Sekunden für den generierten Ausgangsimpuls an. |
Output State In Program Mode (Ausgangszustand im
Programm-Modus) Program State (Programmzustand) | Bestimmt das Verhalten jedes Ausgangs, wenn die Steuerung in den Programm-Modus oder Sperrmodus wechselt. Im Programm-Modus oder Sperrmodus werden Ausgänge von der Steuerung ignoriert und der Ausgang verhält sich wie folgt:
|
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im
Kommunikationsfehlermodus) Communication Fault State (Kommunikationsfehlerzustand) | Bestimmt, was mit dem Ausgang jedes Punkts geschieht, nachdem ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist und das Modul in den Kommunikationsfehlermodus wechselt.
|
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im
Kommunikationsfehlermodus) Communication Fault State Duration (Dauer des
Kommunikationsfehlerzustands) | Bestimmt, wie lange der Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus gehalten wird, bevor der endgültige Fehlerzustand eintritt. |
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im
Kommunikationsfehlermodus) Final Communication Fault State (Endgültiger
Kommunikationsfehlerzustand) | Bestimmt, ob das Modul nach Ablauf der Dauer des Ausgangszustands im Kommunikationsfehlermodus in den Zustand EIN oder AUS übergeht. Der standardmäßige Endzustand ist AUS. Bei Auswahl von „Forever“ (Immer) für „Duration“ (Dauer) kann kein Endzustand ausgewählt werden. In diesem Fall verbleibt das Modul im aktuellen Zustand des Kommunikationsfehlermodus. |
Output State When Communication Fails in Program Mode
(Ausgangszustand bei Kommunikationsfehler im Programm-Modus) | Bestimmt die Ausgangsaktion, falls die Kommunikation im Programm-Modus fehlschlägt.
|
Diagnostics (Diagnose) | Öffnet das Dialogfeld „Diagnostics“ (Diagnose), das Diagnoseinformationen enthält. |
Rückmeldung geben