Ansicht „Outputxx – Controlled by Window“ (Outputxx – Steuerung durch Fenster)
Verwenden Sie „Outputxx – Controlled by Window“ (Outputxx – Steuerung durch Fenster), um einen bestimmten Ausgang für das Gerät anzuzeigen oder zu konfigurieren. Diese Ansicht ist verfügbar, wenn der Ausgang im Dialogfeld „Device Definition“ (Gerätedefinition) als „Digital Output“ (Digitalausgang) konfiguriert ist.
Ansicht „Outputxx – Controlled by Window“ (Outputxx – Steuerung durch Fenster) – Beispiel

Die Ansicht „Outputxx – Controlled by Window“ (Outputxx – Steuerung durch Fenster) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Output State In Program Mode (Ausgangszustand im
Programm-Modus) Program State (Programmzustand) | Bestimmt das Verhalten jedes Ausgangs, wenn die Steuerung in den Programm-Modus oder Sperrmodus wechselt. Im Programm-Modus oder Sperrmodus werden Ausgänge von der Steuerung ignoriert und der Ausgang verhält sich wie folgt:
|
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im
Kommunikationsfehlermodus) Communication Fault State (Kommunikationsfehlerzustand) | Bestimmt, was mit dem Ausgang jedes Punkts geschieht, nachdem ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist und das Modul in den Kommunikationsfehlermodus wechselt.
|
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im
Kommunikationsfehlermodus) Communication Fault State Duration (Dauer des
Kommunikationsfehlerzustands) | Bestimmt, wie lange der Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus gehalten wird, bevor der endgültige Fehlerzustand eintritt. |
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im
Kommunikationsfehlermodus) Final Communication Fault State (Endgültiger
Kommunikationsfehlerzustand) | Bestimmt, ob das Modul nach Ablauf der Dauer des Ausgangszustands im Kommunikationsfehlermodus in den Zustand EIN oder AUS übergeht. Der standardmäßige Endzustand ist AUS. Bei Auswahl von „Forever“ (Immer) für „Duration“ (Dauer) kann kein Endzustand ausgewählt werden. In diesem Fall verbleibt das Modul im aktuellen Zustand des Kommunikationsfehlermodus. |
When Communication Fails in Program Mode (Bei
Kommunikationsfehler im Programm-Modus) | Bestimmt die Ausgangsaktion, falls die Kommunikation im Programm-Modus fehlschlägt.
|
Diagnostics (Diagnose) | Öffnet das Dialogfeld „Diagnostics“ (Diagnose), das Diagnoseinformationen enthält. |
Rückmeldung geben