Ansicht „Outputxx – PWM“ (Outputxx – Pulsweitenmodulation)
Verwenden Sie die Ansicht „Outputxx – PWM“ (Outputxx – Pulsweitenmodulation) um die Punkte für das Gerät anzuzeigen oder zu konfigurieren.
Ansicht „Outputxx – PWM“ (Outputxx – Pulsweitenmodulation) – Beispiel

Die Ansicht „Outputxx – PWM“ (Outputxx – Pulsweitenmodulation) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Enable Pulse Width Modulation (PWM) (Pulsweitenmodulation
aktivieren) | Bestimmt, ob es sich bei dem Ausgang um eine Pulsweitenmodulation oder um einen Digitalausgang handelt. |
Enforce Duty Cycle at 50.0% for Pulse Train Output (PTO)
(Arbeitszyklus von 50 % für Impulsfolgeausgang erzwingen) | Bestimmt, ob der Impulsfolgeausgang-spezifische Arbeitszyklus erzwungen wird, der auf 50 % festgelegt ist. Sofern aktiviert, wird O.Pwmxx.DutyCycle ignoriert. |
Enable Cycle Count Limit (Grenzwert für Zyklusanzahl
aktivieren) | Bestimmt, ob eine definierte Anzahl von Impulszyklen generiert wird, wenn eine ansteigende Flanke in den Daten vorliegt, oder ob kontinuierliche Impulszyklen generiert werden, wenn Daten aktiviert sind.
|
Execute All Cycles (Alle Zyklen ausführen) | Nur anwendbar, wenn „Enable Cycle Count Limit“ aktiviert ist. Wenn O.Outputxx.Data in 0 übergeht:
|
Output State when PWM is Idle (Ausgabezustand bei
Pulsweitenmodulation im Leerlauf) | Bestimmt den Zustand des Ausgangs, wenn sich die Pulsweitenmodulation im Leerlauf befindet.
|
Cycle Time (Zykluszeit) | Zeigt den Zeitraum eines Impulszyklus in Sekunden an. |
Duty Cycle (Arbeitszyklus) | Zeigt den Prozentsatz der Impulszykluszeit an, wenn sich der Ausgang in einem aktiven Zustand befindet. |
Cycle Count Limit (Grenzwert für Zyklusanzahl) | Zeigt die Anzahl der Impulszyklen an, die generiert werden, wenn die Daten eine ansteigende Flanke aufweisen. Nur anwendbar, wenn „Enable Cycle Count Limit“ aktiviert ist. |
Output State in Program Mode (Ausgangszustand im
Programm-Modus) Program State (Programmzustand) | Bestimmt das Verhalten jedes Ausgangs, wenn die Steuerung in den Programm-Modus oder Sperrmodus wechselt. Im Programm-Modus oder Sperrmodus werden Ausgänge von der Steuerung ignoriert und der Ausgang verhält sich wie folgt:
|
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im
Kommunikationsfehlermodus) Communication Fault State (Kommunikationsfehlerzustand) | Bestimmt, was mit dem Ausgang jedes Punkts geschieht, nachdem ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist und das Modul in den Kommunikationsfehlermodus wechselt.
|
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im
Kommunikationsfehlermodus) Communication Fault State Duration (Dauer des
Kommunikationsfehlerzustands) | Bestimmt, wie lange der Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus gehalten wird, bevor der endgültige Fehlerzustand eintritt. |
Output State in Communication Fault Mode (Ausgangszustand im
Kommunikationsfehlermodus) Final Communication Fault State (Endgültiger
Kommunikationsfehlerzustand) | Bestimmt, ob das Modul nach Ablauf der Dauer des Ausgangszustands im Kommunikationsfehlermodus in den Zustand EIN oder AUS übergeht. Der standardmäßige Endzustand ist AUS. Bei Auswahl von „Forever“ (Immer) für „Duration“ (Dauer) kann kein Endzustand ausgewählt werden. In diesem Fall verbleibt das Modul im aktuellen Zustand des Kommunikationsfehlermodus. |
Output State When Communication Fails in Program Mode
(Ausgangszustand bei Kommunikationsfehler im Programm-Modus) | Bestimmt die Ausgangsaktion, falls die Kommunikation im Programm-Modus fehlschlägt.
|
Diagnostics (Diagnose) | Öffnet das Dialogfeld „Diagnostics“ (Diagnose), das Diagnoseinformationen enthält. |
Rückmeldung geben