Ansicht „Counter“ (Zähler)
„Counter“ (Zähler) ist nur verfügbar, wenn Sie die Option „HSC“ für den Parameter
„Encoder Type (Encoder-Typ)“ im Dialogfeld „Device Definition“ (Gerätedefinition)
auswählen.
„Counter“ (Zähler) zeigt eine Zusammenfassung für die Konfiguration des Modulzählers an.
Ansicht „Counter“ (Zähler) – Beispiel

Die Ansicht „Counter“ (Zähler) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Rollover (Umlauf) | Zeigt den Wert des Ausgangs-Tags „RolloverValue“ an. Wenn ein Zähler aufwärts zählt und der Zählwert den Umlaufwert 1 erreicht, springt der Zähler beim Empfang des nächsten Zählwerts auf den Unterlaufwert. Das Umlauf-Tag wird auf 1 gesetzt. |
Rollunder (Unterlauf) | Zeigt den Wert des Ausgangs-Tags „RollunderValue“ an. Wenn ein Zähler abwärts zählt und der Zählwert den Unterlaufwert erreicht, springt der Zähler beim Empfang des nächsten Zählwerts auf den Umlaufwert 1. Das Unterlauf-Tag wird auf 1 gesetzt. |
Load Count Value (Zählwert laden) | Zeigt die voreingestellte Anzahl von Zählwerten an, die beim Auslösen der Funktion „Load“ (Laden) in den Zähler geladen werden. |
Load Revolution Value (Umdrehungswert laden) | Zeigt die voreingestellte Anzahl von Umdrehungen an, die beim Auslösen der Funktion „Load“ (Laden) in den Zähler geladen werden. |
Average Over (Durchschnitt über) | Gibt an, ob der Durchschnitt beim Berechnen von durchschnittlicher Frequenz, Impulsdauer und Beschleunigung basierend auf der Anzahl von Impulsen oder einem bestimmten Zeitraum definiert wird.
|
Pulses to Average Over (Impulse zu Durchschnitt über) | Definiert die Anzahl von Impulsen für den Durchschnitt. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn „Counter Average Over“ (Durchschnitt bestimmen über – Zähler) auf „Pulses“ (Impulse) gesetzt ist. |
Time to Average Over (Zeit für Durchschnitt über) | Definiert die Dauer (in Millisekunden) für den Durchschnitt. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn „Counter Average Over“ (Durchschnitt bestimmen über – Zähler) auf „Time“ (Zeit) gesetzt ist. |
Apply Reset to Time Derived Values (Zurücksetzung auf zeitlich
abgeleitete Werte anwenden) | Gibt an, ob die zeitlich abgeleiteten Werte beim Zurücksetzen des Zählers zurückgesetzt werden.
|
Invert Counter Direction (Zählerrichtung invertieren) | Gibt an, ob die Zählerrichtung umgekehrt wird.
|
Engineering Units (Technische Einheiten) | Definiert die technische Einheit, auf die die Zähl-, Frequenz- und Beschleunigungswerte in Impulsen skaliert werden. Wenn die technische Einheit beispielsweise „abc“ ist, lauten die Einheiten der skalierten Eingangs-Tags wie folgt:
|
Scalar (Skalar) | Definiert den Wert, mit dem Zähl-, Frequenz- und Beschleunigungswerte in Impulsen multipliziert werden, um die skalierten Werte in technischen Einheiten zu erhalten. |
Diagnostics (Diagnose) | Öffnet das Dialogfeld „Diagnostics“ (Diagnose), das Diagnoseinformationen enthält. |
Zähler – Diagnose
Wählen Sie zum Anzeigen von „Counter Diagnostics“ (Zähler – Diagnose) in der Ansicht „Counter“ (Zähler) die Option „Diagnostics“ (Diagnose) aus.
Beispiel für „Counter Diagnostics“ (Zähler – Diagnose)

Rückmeldung geben