Ansicht „Counter – Fault/Program Actions“ (Zähler – Fehler-/Programmaktionen)

Verwenden Sie „Counter – Fault/Program Actions“ (Zähler – Fehler-/Programmaktionen), um das Zählerverhalten zu konfigurieren, wenn sich das Modul im Programm- oder Fehlermodus befindet oder wenn ein Kommunikationsfehler auftritt.
Ansicht „Counter – Fault/Program Actions“ (Zähler – Fehler-/Programmaktionen) – Beispiel
Die Ansicht „Counter – Fault/Program Actions“ (Zähler – Fehler-/Programmaktionen) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
Counter State in Program Mode (Zählerzustand im Programm-Modus)
Bestimmt das Verhalten des Zählers, wenn die Steuerung in den Programm- oder Sperrmodus wechselt. Im Programm- oder Sperrmodus werden Zähler von der Steuerung ignoriert und der Zähler verhält sich wie folgt:
  • Continue counting (Zählung fortsetzen)
  • Hold (Halten) – Beibehalten des letzten Zählwerts und Wiederaufnahme der Zählung ab diesem Zählwert, wenn die Steuerung in den Run-Modus wechselt.
  • User-defined value (Benutzerdefinierter Wert) – Legen Sie den Zählwert auf den benutzerdefinierten Wert fest und setzen Sie die Zählung ab diesem Wert fort, wenn die Steuerung in den Run-Modus wechselt.
Counter State in Program Mode (Zählerzustand im Programm-Modus)
User-defined Value (Benutzerdefinierter Wert)
Definiert den Zählwert, wenn „Counter State in Program Mode (Zählerzustand im Programm-Modus)“ als benutzerdefinierter Wert ausgewählt ist.
Reset stored values in Program Mode (Gespeicherte Werte im Programm-Modus zurücksetzen)
Bestimmt, ob die gespeicherten Werte zurückgesetzt werden, wenn die Steuerung in den Programm- oder Sperrmodus wechselt.
Counter State in Communication Fault Mode (Zählerzustand im Kommunikationsfehlermodus)
Bestimmt, was mit dem Zähler geschieht, nachdem ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist und das Modul in den Kommunikationsfehlermodus wechselt.
  • Continue counting (Zählung fortsetzen)
  • Hold (Halten) – Beibehalten des letzten Zählwerts und Wiederaufnahme der Zählung ab diesem Zählwert, wenn die Steuerung in den Run-Modus wechselt.
  • Benutzerdefinierter Wert – Legen Sie den Zählwert auf den benutzerdefinierten Wert fest und setzen Sie die Zählung ab diesem Wert fort, wenn die Steuerung in den Run-Modus wechselt.
Counter State in Communication Fault Mode (Zählerzustand im Kommunikationsfehlermodus)
User-defined Value (Benutzerdefinierter Wert)
Definiert den Zählwert, wenn „Counter State in Communication Fault Mode (Zählerzustand im Kommunikationsfehlermodus)“ als benutzerdefinierter Wert ausgewählt ist.
Reset stored values in Communication Fault Mode (Gespeicherte Werte im Kommunikationsfehlermodus zurücksetzen)
Bestimmt, ob die gespeicherten Werte zurückgesetzt werden, nachdem ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist und das Modul in den Kommunikationsfehlermodus wechselt.
When Communication Fails in Program Mode (Bei Kommunikationsfehler im Programm-Modus)
Bestimmt die Zähleraktion, falls die Kommunikation im Programm-Modus fehlschlägt.
  • Leave counter in Program Mode state (Zähler im Programm-Modus-Zustand belassen) – Folgen Sie dem Verhalten für den Programm-Modus.
  • Change counter to Communication Fault state (Zähler in Kommunikationsfehlerzustand versetzen) – Folgen Sie dem Verhalten für den Kommunikationsfehlermodus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal