Ansicht „Counter – Alarms“ (Zähler – Alarme)

Verwenden Sie „Counter – Alarms“ (Zähler – Alarme), um die Alarme für den Zähler zu konfigurieren.
Ansicht „Counter – Alarms“ (Zähler – Alarme) – Beispiel
Die Ansicht „Counter – Alarms“ (Zähler – Alarme) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
Pulse Width Alarm Limit (Grenzwert für Impulsdaueralarm)
Definiert die maximal zulässige Impulsdauer vor dem Auslösen des Impulsdaueralarms. Wenn der Momentanwert der Impulsdauer oder die durchschnittliche Impulsdauer die maximale Impulsdauer überschreitet, wird der Impulsdaueralarm ausgelöst.
Accel Alarm Limit (Grenzwert für Beschleunigungsalarm)
Definiert die maximal zulässige Beschleunigungsrate vor dem Auslösen des Beschleunigungsalarms.
Wenn der Momentanwert der Beschleunigungsrate oder die durchschnittliche Beschleunigungsrate die maximale Beschleunigungsrate überschreitet, wird der Beschleunigungsalarm ausgelöst.
Mit einem Wert von 0 wird der Alarm deaktiviert.
Decel Alarm Limit (Grenzwert für Verzögerungsalarm)
Definiert die maximal zulässige Verzögerungsrate vor dem Auslösen des Verzögerungsalarms.
Wenn der Momentanwert der Verzögerungsrate oder die durchschnittliche Verzögerungsrate kleiner ist als die maximale Verzögerungsrate, wird der Verzögerungsalarm ausgelöst.
Mit einem Wert von 0 wird der Alarm deaktiviert.
Frequency Alarm Limit (Grenzwert für Frequenzalarm)
Definiert den zulässigen Frequenzgrenzwert, bevor der Frequenzalarm ausgelöst wird.
Wenn der Momentanwert der Frequenz oder die durchschnittliche Frequenz diesen Grenzwert überschreitet, wird der Frequenzalarm ausgelöst.
Zero Frequency Alarm Limit (Grenzwert für Nullfrequenzalarm)
Zeigt den Wert an, den die Frequenz oder die durchschnittliche Frequenz unterschreiten muss, um den Nullfrequenzalarm auszulösen.
Latch Zero Frequency Alarm (Nullfrequenzalarm sperren)
Bestimmt, ob der Nullfrequenzalarm gesperrt wird, sodass er erst gelöscht wird, nachdem er explizit entsperrt wurde.
Enable Missing Pulse Alarm (Impulsausfallalarm aktivieren)
Bestimmt, ob der Impulsausfallalarm aktiviert ist.
Missing Pulse Alarm Limit (Grenzwert für Impulsausfallalarm)
Zeigt die Zeit an, die zwischen der Erkennung der ansteigenden Flanke aufeinanderfolgender Impulse verstreichen muss, bevor der Impulsausfallalarm ausgelöst wird.
Latch Missing Pulse Alarm (Impulsausfallalarm sperren )
Bestimmt, ob der Impulsausfallalarm gesperrt wird, sodass er erst gelöscht wird, nachdem er explizit entsperrt wurde.
Diagnostics (Diagnose)
Öffnet das Dialogfeld „Diagnostics“ (Diagnose), das Diagnoseinformationen enthält.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal