Ansicht „Counter – Input“ (Zähler – Eingang)

Verwenden Sie „Counter – Input“ (Zähler – Eingang), um die Filterzeiten für Aus → Ein und Ein → Aus für die verschiedenen Eingänge zu konfigurieren.
Ansicht „Counter – Input“ (Zähler – Eingang) – Beispiel
Die Ansicht „Counter – Input“ (Zähler – Eingang) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
Input A (Eingang A)
Off → On Filter Time (Filterzeit für Aus → Ein)
Definiert, wie lange der EIN-Zustand bei einem Aus/Ein-Eingangsübergang vorliegen muss, bevor das Gerät den Übergang als gültig betrachtet.
Input A (Eingang A)
On → Off Filter Time (Filterzeit für Ein → Aus)
Definiert, wie lange der AUS-Zustand bei einem Ein/Aus-Eingangsübergang vorliegen muss, bevor das Gerät den Übergang als gültig betrachtet.
Input B (Eingang B)
Off → On Filter Time (Filterzeit für Aus → Ein)
Definiert, wie lange der EIN-Zustand bei einem Aus/Ein-Eingangsübergang vorliegen muss, bevor das Gerät den Übergang als gültig betrachtet.
Input B (Eingang B)
On → Off Filter Time (Filterzeit für Ein → Aus)
Definiert, wie lange der AUS-Zustand bei einem Ein/Aus-Eingangsübergang vorliegen muss, bevor das Gerät den Übergang als gültig betrachtet.
Input A, B (Eingang A, B)
Off → On Filter Time (Filterzeit für Aus → Ein)
Definiert, wie lange der EIN-Zustand bei einem Aus/Ein-Eingangsübergang vorliegen muss, bevor das Gerät den Übergang als gültig betrachtet.
Input A, B (Eingang A, B)
On → Off Filter Time (Filterzeit für Ein → Aus)
Definiert, wie lange der AUS-Zustand bei einem Ein/Aus-Eingangsübergang vorliegen muss, bevor das Gerät den Übergang als gültig betrachtet.
Input Z (Eingang Z)
Off → On Filter Time (Filterzeit für Aus → Ein)
Definiert, wie lange der EIN-Zustand bei einem Aus/Ein-Eingangsübergang vorliegen muss, bevor das Gerät den Übergang als gültig betrachtet.
Input Z (Eingang Z)
On → Off Filter Time (Filterzeit für Ein → Aus)
Definiert, wie lange der AUS-Zustand bei einem Ein/Aus-Eingangsübergang vorliegen muss, bevor das Gerät den Übergang als gültig betrachtet.
Input00 (Eingang00)
Off → On Filter Time (Filterzeit für Aus → Ein)
Definiert, wie lange der EIN-Zustand bei einem Aus/Ein-Eingangsübergang vorliegen muss, bevor das Gerät den Übergang als gültig betrachtet.
Dieser Parameter wird nicht angezeigt, wenn „Input00 Function“ im Dialogfeld „Device Definition“ auf „Not Used“ (Nicht verwendet) eingestellt ist.
Input00 (Eingang00)
On → Off Filter Time (Filterzeit für Ein → Aus)
Definiert, wie lange der AUS-Zustand bei einem Ein/Aus-Eingangsübergang vorliegen muss, bevor das Gerät den Übergang als gültig betrachtet.
Dieser Parameter wird nicht angezeigt, wenn „Input00 Function“ im Dialogfeld „Device Definition“ auf „Not Used“ (Nicht verwendet) eingestellt ist.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal