- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Eingebettete Datenbank
Objekt, das eine in ein SQLite-Projekt eingebettete Datenbank zur Laufzeit darstellt
Eigenschaften
Name | BrowseName | DataType | Beschreibung |
---|---|---|---|
Im Speicher | InMemory | Aktiviert/Deaktiviert den nicht-persistenten Speichermodus. In diesem Modus ist der Speicherinhalt nach einem Neustart der FactoryTalk Optix-Anwendung nicht mehr verfügbar. | |
Dateiname | Filename | Benutzerdefinierter Name der Datenbankdatei | |
Tabellen | Tables | (Von Speicher übernommen) | |
Maximale Länge des Spaltennamens | MaxColumnNameLength | (Von Speicher übernommen) | |
Maximale Anzahl an Spalten | MaxColumnCount | (Von Speicher übernommen) | |
Datentyp-Kompatibilitätszuordnung | DataTypeCompatibilityMap | (Von Speicher übernommen) | |
Status | Status | (Von Speicher übernommen) |
Methoden
Sicherung
- BrowseName
- Backup
Führt eine dynamische Sicherung (Hot-Backup) der eingebetteten Datenbank in eine Datei aus
Name | DataType | Beschreibung |
---|---|---|
OutputFilePath | Pfad zur Sicherungsdatei |
Name | DataType | Beschreibung |
---|---|---|
Result | Ergebnis des Sicherungsvorgangs |
Wiederherstellen
- BrowseName
- Restore
Führt eine dynamische Wiederherstellung (Hot-Restore) der eingebetteten Datenbank von einer Datei aus
Name | DataType | Beschreibung |
---|---|---|
InputFilePath | Pfad zur wiederherzustellenden Datei |
Name | DataType | Beschreibung |
---|---|---|
Result | Ergebnis des Wiederherstellungsvorgangs |
Rückmeldung geben