Einem Benutzer oder einer Rolle eine Gruppe zuweisen
Weisen Sie den Benutzern und Rollen Gruppen zu, um eine Hierarchie von Benutzern mit zugewiesenen Rechten und Privilegien zu erstellen.
- Wählen Sie in der Hauptsymbolleisteund danachDashboardseite öffnenBenutzer und Gruppen verwaltenaus.
- Auf der Seite „Dashboard“ führen Sie eine der Aktionen aus:
- Ziehen Sie unterGruppeneine Gruppe auf einen Benutzer unterBenutzeroder auf eine Rolle unterRollen. Sie können einen Benutzer oder eine Rolle auch auf eine Gruppe ziehen. Halten Sie dieUmschalt- oderStrg-Taste gedrückt, um einen Elementeblock bzw. nicht zusammenhängende Elemente auszuwählen und zu ziehen.
- Wählen Sie eine oder mehrere Gruppen, wählen SieZu Benutzern oder Rollenzuweisen, wählen Sie die Benutzer und Rollen und wählen Sie dannAnwenden.
TIPP: Neben einem Benutzer oder einer Rolle, der/die bereits einer Gruppe zugewiesen ist, wird
angezeigt. Sie können die Gruppe in der Projektansichteiner Gruppe oder einer Rolle zuweisen, indem Sie die Gruppe in derProjektansichtzum Benutzer oder zur Rolle ziehen.
Die Gruppe wird auf der Seite „Dashboard“ als dem Benutzer bzw. der Rolle zugewiesen angezeigt.
Rückmeldung geben