NetLogic mit Visual Studio remote debuggen

Mit
Visual Studio®
können Sie eine Laufzeit-NetLogic auf Windows-Systemen remote debuggen.
TIPP: Remote-Debugging ist auf HMIs aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Weitere Informationen zum Remote-Debugging finden Sie unter Remote-Debugging – Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn.
Voraussetzungen
  • Laden Sie auf dem Entwicklungscomputer
    Visual Studio
    herunter und legen Sie es als Standard-Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
  • Vergewissern Sie sich, dass sich der Zielcomputer und der Entwicklungscomputer im selben Netzwerk befinden.
  1. So debuggen Sie Laufzeit-NetLogic aus der Ferne
  2. Konfigurieren Sie den Remote-Windows-Rechner als Ziel in
    FactoryTalk Optix Studio
    . Weitere Informationen finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
  3. Beenden Sie den Debugvorgang, bearbeiten Sie den Code und wiederholen Sie danach den Vorgang.
    TIPP: Zum Beenden des Remote-Debugging-Prozesses schließen Sie entweder die Remote-Debugger-Desktopanwendung oder beenden das Debugging in
    Visual Studio
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal