Ansicht Fehlercode-Suche
Verwenden Sie die
Fehlercode-Suche
-Ansicht, um detaillierte Informationen zu einem Fehlercode anzuzeigen, wenn für die Multifunktionale Zugriffsbox mit CIP Safety über EtherNet/IP™
ein Fehler generiert wird.Diese Informationen umfassen eine Beschreibung und mögliche Abhilfemaßnahmen für den Fehler.Wenn sich das Gerät im Online-Zustand befindet und ein Gerätefehler bei der Multifunktionalen Zugriffsbox auftritt, wird in den
Controller Tags
ein Fehlercode angezeigt.Wenn sich das Gerät im Online-Zustand befindet und ein Systemfehler bei der Multifunktionalen Zugriffsbox auftritt, wird in der
Verbindungs
-Ansicht ein Fehlercode angezeigt.Je nach Art des Fehlers können auch die Statusanzeigen des Geräts aufleuchten.
Die Multifunktionale Zugriffsbox besteht aus folgenden Hardwarekomponenten (mit Statusanzeigen):
- Sperrgerät: Diese Komponente stellt die Verriegelungsfunktion bereit und überwacht die Position des Verriegelungsmechanismus. Das Sperrgerät verfügt über eineDIA-Statusanzeige, die bei Aufleuchten (rot) eine Fehlersituation anzeigt.
- Griffbaugruppe:Diese Komponente steuert das Ein- und Auskuppeln des Bolzens mit der Verriegelungsvorrichtung.
- Busgerät: Diese Komponente enthält integrierte Steuerelemente und variiert je nach Gerätetyp, wie in derAnsicht "Gerätedefinition"definiert. Wenn eine Fehlersituation eintritt, zeigen diese Statusanzeigen Folgendes an:
- Lnk1undLnk2. Das Aufleuchten (rot) weist auf einen schwerwiegenden Fehler des Netzwerkschnittstellen-Controllers (Network Interface Controller, NIC) hin.
- Netz: Wenn sie aufleuchten (rot und grün blinken), wird ein Netzwerkfehler angezeigt.
- Mod: Wenn sie blinkend rot leuchtet, zeigt sie einen behebbaren Fehler an, und wenn sie durchgehend rot leuchtet, zeigt sie einen nicht behebbaren Fehler an.TIPP:Die Schloss- und Busgeräte sind vormontiert, auf der Platte montiert und werden zusammen geliefert.
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben