Parameter der Ansicht "Fehlercode-Suche"
Die Ansicht
Fehlercode-Suche
enthält diese Parameter.Parameter | Beschreibung |
---|---|
Fehlercode | Gibt den Fehlercode an (im Online-Modus). Wenn beim multifunktionalen Zugriffsfeld ein Fehler auftritt, wird der Fehlercode in der Ansicht Verbindung unter Verbindungsfehler angezeigt. |
Fehlertyp | Zeigt Informationen zum Fehlercode an. Dieser Parameter ist leer, wenn kein aktiver Fehler vorliegt. |
Beschreibung | Zeigt zusätzliche Informationen zum Fehlercode an. Dieser Parameter ist leer, wenn kein aktiver Fehler vorliegt. |
Abhilfemaßnahme | Zeigt Informationen zu den möglichen Abhilfemaßnahmen für den Fehlercode an. Dieser Parameter ist leer, wenn kein aktiver Fehler vorliegt. |
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben