Fehlercodes, Reset-Bits, Typen und Beschreibungen

In der folgenden Tabelle sind Informationen zu den Fehlercodes für die multifunktionale Zugriffsbox aufgeführt.Fehler werden gelöscht (entriegelt oder zurückgesetzt), wenn eines dieser Reset-Bits quittiert wird:
  • GeneralFaultUnlatch – Entriegelt Fehler, die sich auf die Busgeräteschnittstelle beziehen
  • LockSequenceFaultUnlatch – Entriegelt Fehler im Zusammenhang mit der Sperrsequenz
    Fehlercodes
    Fehlercode
    Fehler-Reset-Bit
    Fehlertyp
    Beschreibung
    2721
    GeneralFaultUnlatch
    Nothalt-Diskrepanzzeitfehler
    Gibt an, dass die Zeit zwischen dem Ändern des Nothalt-Zustands von Kanal A und Kanal B die maximal zulässige Zeit (5 Sekunden) überschritten hat.
    2722
    GeneralFaultUnlatch
    Zustimmschalter-Diskrepanzzeitfehler
    Gibt an, dass die Zeit zwischen dem Zustandswechsel des Zustimmschalters Kanal A und Kanal B die maximal zulässige Zeit (5 Sekunden) überschritten hat.
    2723
    GeneralFaultUnlatch
    Türpositions-Diskrepanzzeitfehler
    Zeigt eine Diskrepanz zwischen den beiden Mikroprozessorkanälen des Geräts an.
    2724
    GeneralFaultUnlatch
    Schraubenpositions-Diskrepanzzeitfehler
    Zeigt eine Diskrepanz zwischen den beiden Mikroprozessorkanälen des Geräts an.
    2725
    GeneralFaultUnlatch
    Schutzverriegelungs-Diskrepanzzeitfehler
    Zeigt eine Diskrepanz zwischen den beiden Mikroprozessorkanälen des Geräts an.
    2731
    GeneralFaultUnlatch
    Nothalt-Testimpulsfehler
    Gibt an, dass keine Testimpulse von der Nothalt-Überwachungsschaltung erkannt werden.
    2732
    GeneralFaultUnlatch
    Zustimmschalter-Testimpulsfehler
    Gibt an, dass keine Testimpulse von der Zustimmschalter-Überwachungsschaltung erkannt werden.
    2733
    GeneralFaultUnlatch
    Impulsfehler beim Türpositionstest
    Gibt an, dass keine Testimpulse von der Überwachungsschaltung für die Schutztürposition erkannt werden.
    2734
    GeneralFaultUnlatch
    Fehler beim Testimpuls für die Schraubenposition
    Gibt an, dass keine Testimpulse von der Schaltung zur Überwachung der Schraubenposition erkannt werden.
    2735
    GeneralFaultUnlatch
    Schutzverriegelungs-Testimpulsfehler
    Gibt an, dass keine Testimpulse von der Schutzverriegelungs-Überwachungsschaltung erkannt werden.
    2736
    GeneralFaultUnlatch
    Moduswahlschalter-Testimpulsfehler
    Gibt einen Ausfall des Moduswahlschalters an.Überprüfen Sie die Anzeichen von Missbrauch und Manipulation. Drehen Sie den Knopf, um die Schalterposition zu ändern. Entriegeln Sie den Fehler durch zyklisches Schalten des Ausgangs GeneralFaultUnlatch.
    2741
    Kein(e)
    Maximale Lebensdauer-Diagnosemeldung
    Gibt an, dass das Gerät die maximale mechanische Lebensdauer (1.000.000 Betätigungen) erreicht hat.
    2742
    Kein(e)
    Interner Gerätefehler.
    Gibt einen nicht behebbaren Fehler an. Möglicherweise muss das Gerät ausgetauscht werden.
    2743
    LockSequenceFaultUnlatch
    Signalsequenzfehler
    Gibt an, dass das Gerät eine inakzeptable Ereignisfolge erkannt hat (z. B. ist die Schutzsperre aktiv, während sich die Schutztür in der geöffneten Position befindet).
    2744
    LockSequenceFaultUnlatch
    Fehler beim Sperren des Geräts
    Gibt an, dass das Gerät die Aktivierung des Fluchtentriegelungsgriffs oder der manuellen Entriegelung erkannt hat.
    2745
    Kein(e)
    Transponder-Lesefehler
    Gibt einen nicht behebbaren Fehler an. Möglicherweise muss das Gerät ausgetauscht werden.
    2750
    Kein(e)
    Fehler bei Stromversorgung oder Parametrierung
    Gibt ein Problem mit der Stromversorgung oder einer CIP-Sicherheitsparameterzuweisung an.
 
 
 
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal