Konfiguration des Gebietsschemas des Benutzers

Das Gebietsschema des Benutzers ist eine persönliche Angabe, die das Gebietsschema der Sitzung zur Laufzeit festlegt. Legen Sie das Gebietsschema des Benutzers in der Eigenschaft
Gebietsschema
des Objekts
Benutzer
fest.
Wenn
FactoryTalk Optix Studio
das Hauptregionalschema nicht unterstützt, verwenden Sie C#, damit APIs Knoten zurückgeben und mehrere Gebietsschemata für denselben Benutzer festlegen. Die Reihenfolge der Gebietsschemata der Benutzer bestimmt die Priorität für das Sitzungsgebietsschema.
Wenn das Gebietsschema der Sitzung zur Laufzeit automatisch auf der Grundlage des Benutzergebietsschemas festgelegt wird und keine Benutzergebietsschemata konfiguriert sind, verwendet die Sitzung ein Ausweichgebietsschema.
TIPP: Verwenden Sie das Objekt
Sitzungs-Benutzeroberfläche
, um das Gebietsschema der Sitzung für ein mehrsprachiges Projekt zu verwalten, das keine Informationen über das Gebietsschema des Benutzers enthält. Der Benutzer muss dann das Gebietsschema zur Laufzeit auswählen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal