Sitzungen und Gebietsschemata

Eine Sitzung ist ein Laufzeitkontext, in dem ein Benutzer auf der Grundlage seiner Berechtigungen Lese- und/oder Schreibvorgänge ausführt.
In der Sitzung werden Informationen angezeigt, z. B. die Gruppen, denen der Benutzer angehört, und sein Gebietsschema. Diese Informationen können verwendet werden, um dynamische Schnittstellen auf der Grundlage der Berechtigungen des Benutzers, der Einstellungen oder der benutzerdefinierten Eigenschaft des Benutzers zu erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal